ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZEROのレビュー

平均満足度 4.53 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)
319 / 税込 351
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。 【用途】機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
74件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-08
用途:
機械組立 メンテナンス
対象商品:
89598135

10枚入ってこの値段、使いやすかったです布の部分が弱くゴム部分より先に破れる事が多い

1人が参考にしています
2020-06-04
用途:
主に、木箱、段ボール梱包作業に使用
対象商品:
89598135

伸縮性があり、手に程よくフィットし、使い勝手が良い。
また、掌側には、滑り止め補強としてのゴム加工がしてある。

株式会社メドックス 様2020-04-06
用途:
検査作業
対象商品:
89598135

以前使っていたニトリルグローブより、耐久性がありグリップも強いので今後は定期購入します。

2019-08-30
用途:
TIG溶接
対象商品:
48943361

TIG溶接時に細かい部品を手に取る時に確実に掴めるので便利です。
サイズさえ間違えねば手にフィットし、素手で掴む様な感覚。また強度もあり重宝しています。毎回、リピートしています。

2020-04-23
用途:
木造解体物の処理
対象商品:
89598135

対突に関してはあまり期待出来ませんが
フィット感抜群で濡れても拭けばグリップ力が直ぐに戻ります!
もう少し使用してみたいと思います。

2019-04-23
用途:
自動車整備に
対象商品:
39575496

ニトリルゴムは油に強いので自動車整備には最適です。オイルがつくと滑るというレビューがありますが、そんなの拭けば良いだけの事なので全く問題ありません。自動車整備をしていると無意識のウチに油がついている事が多く、天然ゴムなどだとすぐに指先がボロボロになってしまいますがこの商品はニトリルゴムなので耐久性に優れています。また、TOWAのこの商品は他社の物よりも手首の部分の長さが長く汚れ防止、怪我防止になります。個人差はありますがMでも他社の物よりも若干大きい気がします。今回は念の為2サイズ購入しました。安い物は手首の部分がすぐにデロンデロン(?)にに伸びてしまいますがこの商品はそれがなく長持ちします。いくつもの背抜き軍手を試しましたがこれが一番良いです。

1人が参考にしています
生長の家 様2019-07-12
用途:
畑作業用に。
対象商品:
89598144

畑作業用に購入しています。通気性が良く、安価なので重宝しています。

2019-09-30
用途:
農作業
対象商品:
48943361

今までの手袋より元が長く、丈夫な感じがします。
草刈りとかにも使えそうです。

2019-06-19
用途:
自動車整備に
対象商品:
89598135

ニトリルゴムなので多少の油にも耐えられます。10双でこの価格はかなりお買い得です。この手袋は手首まで長く保護してくれるのでとても気に入ってます。10双だとこの色しかないみたいなので他の色も出してくれたら嬉しいです。

2019-03-16
用途:
自転車の整備
対象商品:
39575471

ホームセンターで色々な種類のグローブを使用しました。優先して考えていたのは耐久性でしたが、こちらの商品ほど優れているものはありませんでした。このグローブは安価で値段の割に丈夫なので今後も使用を続けていきます。

1人が参考にしています
龍木工 様2019-06-17
用途:
木工 製作時
対象商品:
48943361

薄くて 素手 感覚に近い感があり なおかつ 耐久性に優れている。

菅村自動車 様2019-06-06
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
39575471

かなり以前より使用しています。
軍手より持ちも良く、無いと困るようになっています。

2021-08-15
用途:
農作業

農作業時の手袋として使用しています。土を取り扱うのでもう少し強度がほしい。

2019-02-13
用途:
油の付いた樹脂箱の運搬
対象商品:
48943456

油が付いた樹脂箱などには抜群に良く耐久性も非常に良かったです。
ただ段ボールなどにはグリップ力が無く向いて無いと思います。
こちらは樹脂箱の荷捌きをするのに向いてるように感じました。
仕事柄、荷物の種類ごとにグローブの種類も変えて使用しています。

2018-01-26
用途:
機械のメンテナンス・除草作業
対象商品:
48943352

作業の種類に関わらずどんな作業にも対応できる
万能な手袋です。

2018-09-29
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
39575453

通常時はとてもグリップが良いですが、オイルが付くと途端にグリップ力が悪くなります。オイルを使用しない場面であればお勧めです。

2018-07-17
用途:
芝刈り作業
対象商品:
48943352

リールモアの為 切り傷が絶えませんでした。これに変えてまだ、怪我をしてません。良かったです。

2018-05-21
用途:
組立作業時
対象商品:
48943352

手首の部分が今まで使っていた作業グローブより長いなと思います、でも手首の保護ができると考えれば装着時に多少面倒でも良と思います。使い始めてまだ10日未満ですが明らかに違います。(今までどんな手袋つかっとんじゃ?? という突っ込みは勘弁してください。)・・・・使い込んだ時のレビューも予定してます。 これが良ければ私の定番作業手袋に認定します。

株式会社御日家商事 様2017-10-17
用途:
車輌整備、荷役作業
対象商品:
48943447

使った中でゴムの持ちが良く長持ちする。軽作業には十分です

2022-10-15
用途:
常時作業時
対象商品:
39575505

丁寧は良いのですが、梱包が大きな段ボ-ル箱に入っていまして、手袋1つで過剰包装だと思いました。封筒状で十分だと思います。本当はダースで欲しかったです。段ボールの処分も毎回結構大変なのです。