農機用スーパーVベルトW800 SB形のレビュー
- 用途:
- 乗用草刈り機の走行ベルト
乗用草刈り機用にリピート、重要な消耗品なので交換後何時も予備品として注文しています。
- 用途:
- ハンマ-ナイフ草刈り機
純正部品としてついていたものですから、順調に使用しております
- 用途:
- 田植え機のメンテナンス
クボタEP4に使用
純正はW600らしいがこちらのほうが強度があるらしい
これから耐久度を確かめていきます
- 用途:
- 耕運機の伝動用
- 対象商品:
- 39904112
思っていた通り一流メーカーですので問題ありません。
取付使用した感覚では、十分に動力を伝達できています。
駆動時の音も確認しましたが、
問題ありません。とても良い商品です。
- 用途:
- コンバイン
ベルトがプーリーに食い込んできたので相当減ってきているなと思い交換することにしました。稲刈り中のトラブル防止で早めに交換します。W800は指定グレードで青い印字が高級そうに見えます。定価の半額で購入できますので注文するに限ります。もちろん送料は無料になります。
- 用途:
- 耕運機の駆動ベルトの交換
- 対象商品:
- 39904112
耕運機のvベルト交換様として購入しました。
非常に助かりました。簡単な作業でも農機具屋さん工賃は高価です。自分で作業する為、部品を調達できるのは大変ありがたいです。価格も満足です。
強度は心配していません。
一流メーカーです。(^^)
- 用途:
- コンバインのメンテ
丈夫で長持ちしそうな感じはあるが、来年度使用してみないと判らない
- 用途:
- コンバイン修理
価格が安く早い納品が大変満足色々と種類があるので大変たすかります。
- 用途:
- ホンダ除雪機(HS760)のオーガ駆動ベルト交換
- 対象商品:
- 39903787
ホンダ除雪機のオーガ駆動用に購入しました。機体は約20年前の機種なので、もともとついていたベルトはボロボロ状態なのではと思っていましたが、予想に反してまだまだ使用可能な状態でした、やはりバンドー製のベルトは寿命が長いですね・・・驚
念のため新品と交換しましたが次回の交換は10年後ぐらいかもしれませんね・・・笑
ちなみに、走行用のベルトは皮一枚でつながっており走行不能になりかねない状況でしたので同時に交換しました。2本購入してもディーラーで購入するより安いので大変助かりました。
もちろん、リピート予定です。
- 用途:
- 稲刈作業時
- 対象商品:
- 39903963
力のかかるコンバインのカッター部に使用。作業を急ぐ稲刈時期に素早い対応で送付頂きありがとうございました。 信頼のおける製品により作業を継続できました。
- 用途:
- 草刈機
- 対象商品:
- 39903735
作業中にベルトが切れてメーカーから純正ベルトを購入しましたが、直ぐに切れてしまいました。そこで同じ規格のベルトを探した所、バンドーベルトにあって購入しました。取付て作業を行った所、メーカー純正より強度があり安心しました。
- 用途:
- 稲刈り用コンバインに使用
- 対象商品:
- 39903762
稲刈り中にベルトが焼き切れました、取り急ぎ市販で探したがそうそうw800は置いてなくモノタロウですぐ購入し16日の稲刈りに間に合い無事刈り取ることができました。
- 用途:
- ハンマーナイフモアのメンテナンス用
- 対象商品:
- 39904112
クセがつかないよう、大きめの箱で発送され初期馴染みも良好でした。耐久性のあるベルトなので、しばらく先になりそうですが、また注文したいと思います。
- 用途:
- 歩行型草刈り機の刈取り刃駆動ベルトに使用
- 対象商品:
- 39903963
インターネットで歩行型草刈り機を購入したため、自分で交換できる消耗部品は交換しています。2年前に購入した時と比べて高くなっていますが、農機具店で購入するより安価なので、今後も活用するつもりです。
- 用途:
- 農機具、ハーベスタに使用
- 対象商品:
- 39903823
スーパーSBはやはり強いかなり長持ちいたします;今まではB形を使用してましたが一秋で不良になってましたが、こんどは大丈夫みたいです