Protea 合同会社 様2018-06-12
- 用途:
- 3Dプリンタの設計
- 対象商品:
- 40137675
これは実際には4mmではありません。 本当に4.2mm
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、4.2φであれば、公差範囲とのことでした。
φ4(+0.2/-0)がおおよその範囲になります。
何卒宜しくお願い致します。
2018-03-17
- 用途:
- 色々と
- 対象商品:
- 40137675
Φ4を購入したが届いたものは4.35-4.38だった。多少の誤差は有ると思っていたが、予想を遙かに上回るものだった。納期は悪くなかったが寸法精度にはガッカリ・・・。実際寸法(Φ4.3?)でのアナウンスがない限りリピートは考えられません。
2人が参考にしています
2017-10-26
- 用途:
- 加工して、小容量の容器として。
- 対象商品:
- 40137842
耐薬品性を利用して、ぶつ切りにして中を抉ってもらい、10ml容の容器にして貰いました。加工は、工作の専門家にお願いしたのですが、金属・木工と異なり材質に粘りがあるため、難しかったとのことでした(感謝)。
薬品を使用するにあたっては、申し分ないです。
1人が参考にしています
2017-02-15
- 用途:
- 絶縁用端子の材料
- 対象商品:
- 40137693
旋盤で削り、微笑電流用の絶縁端子の材料に使用している。
とりあえず問題なし。
高周波用の貫通端子の材料にも使用できるかも?
1人が参考にしています
関東化学エンジニアリング株式会社 様2017-02-25
- 用途:
- チューブの仮りの栓をするために使用
- 対象商品:
- 40137797
サイズの種類あり特に問題ありませんが、3日程度で入荷を希望します。