15Aハイスナップスイッチのレビュー

平均満足度 4.76 (71件のレビュー)
商品レビューを投稿する
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
499 / 税込 549
71件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
工芸社 様2026-02-05
用途:
送風機の強・弱・切りのスイッチ

使いやすくとても強度と耐久性が有る感じです。
中立OFFの位置も止めやすく気に入りました。

BONSAI MOTORCYCLE 様2025-01-29
用途:
部品交換

手頃な価格なので購入しました。様々な種類があるので選択肢が広がります。

勝妙商会 様2024-04-22
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
40164713

配線が簡単で、助かりました。
メーカが信頼出来るメーカーですので、安心です。

2024-01-10
用途:
室内の照明スイッチとして
対象商品:
40164661

露出スイッチボックスに取り付けました。アメリカンな雰囲気が演出できて満足です。

3人が参考にしています
2024-04-05
用途:
AC100Vモーターの逆転時
対象商品:
85936864

AC100Vモーターを逆転させるために購入しました。はんだ付けは大変なのでネジ式を選びました。

高原木材株式会社 様2023-08-25
用途:
木材加工機械
対象商品:
40164704

作業時に破損し近くのホームセンターに行きましたが、3点のトグルスイッチが無く、モノタロウに有り、すぐに届いたので同じ物を取り付けできました。

2023-09-12
用途:
電源に使用。バッテリーの充電、バッテリーを電源としての回路ONの切り替え。
対象商品:
85936505

このサイズに合う圧着端子を探しています。とりあえず満足です。

1人が参考にしています
2023-03-04
用途:
アンプ製作
対象商品:
85936855

真空管アンプの電源SW用に使いました。パナソニック製で信頼感があります。スイッチの感触もとてもしなやかでGOODです。

1人が参考にしています
2023-05-04
用途:
スイッチ交換
対象商品:
85936435

壁掛け扇風機のロータリースイッチ不良。
交換部品入手不可能のためこのスイッチを取り付け。
弱、開放、強の3段階。
信頼のパナソニック、切り替え時の感触も良く安心して使えてます。

有限会社御光福園芸 様2022-09-03
用途:
農機具のスイッチ交換
対象商品:
85936837

農機具DC12V(播種機)のスイッチ故障の為、交換用に購入。単極ではなく2極(はんば端子)の同等品があった助かりました。パナソニック製品なので性能も問題無し。

株式会社ジェーピーシーネット 様2022-09-10
用途:
個人の趣味用製作
対象商品:
40164652

DCでのスイッチとしてはアンペアに対応がとても適切だった。

1人が参考にしています
2023-01-26
用途:
モーターのスイッチとして
対象商品:
85936471

動力モーターのスイッチがオンオフできなくなり、交換しました。
ホムセンレベルでは手に入らなかったのでモノタロウにあり助かりました。

2022-04-21
用途:
照明用スイッチ設置
対象商品:
40164661

スイッチの動作もしっかりしており良い商品です。取付も簡単です。

有限会社 ワイプロ 様2021-09-16
用途:
1極は電源のONOFF、他1極はGND回路と別回路の切り替えで使用した。
対象商品:
85936961

2極双投が欲しかったが、在庫なく3極を購入。横幅が大きくなったが、予定通りの切り替えができた(1極分は未使用)。尚、夕方発注したら次の日午前中早くに到着、早速取り付け完了して間に合いました。すごい短納期で大変助かりました。

1人が参考にしています
2021-12-18
用途:
モーターの正転、逆転の切り替えように使用している。
対象商品:
40164731

今までモーターの正転、逆転をその都度端子の接続替えにより行っていたが、同スイッチ購入により効率的に切り替えができるようになった。

2022-11-03
用途:
スイッチの交換
対象商品:
40164652

使用は問題無し。動きもスムーズで問題なかったです。

2021-09-20
用途:
トラクター取付けの肥料散布機
対象商品:
40164695

メインスイッチ故障のため、購入/交換完了してます。
品物の豊富さと迅速対応に感謝します。
又の機会もよろしくお願いします。

2021-09-15
用途:
工作機械の補修用
対象商品:
85936541

工作機械の補修用に交換部品として使用しました。
程よい固さのクリック感で使い心地良いです。
また必要になればリピートします。

2021-09-21
用途:
補修用
対象商品:
85936471

2馬力の3相モータのOn/Offにこれを使っている機器があって、
ちょくちょく交換する必要があります。
スペース的に苦肉の策なんでしょうけど…
設計の問題であってこの商品自体は良いものです。

私市電気 様2022-05-03
用途:
機械の制御盤
対象商品:
40164677

商品がすぐに届きました。大変満足しております。
機会がありましたら、又よろしくお願いします。