NBRゴムひものレビュー

平均満足度 4.88 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NBRゴムひも ノーブランド
ノーブランド
949 / 税込 1,044
耐油性に優れています。 【用途】オイル周り
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-17
用途:
配管接続のOリングとして

手配後即納入され、非常に助かりました。
問題なく使用できています。

2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
40156821

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

1人が参考にしています
2022-04-25
用途:
ジャッキのサドルとクルマのジャッキポイントの保護用に
対象商品:
40157284

本来の使用目的とは違うのでしょうが、5cm程にカットしてジャッキの接触面の保護に使ってます。TOYOTAタイプは板状のジャッキポイントの奥が本来のジャッキアップポイントですが、愛車はHONDAなので、L字型の目印そのものにジャッキを掛けます。直径1cmのゴム紐をジャッキのサドルの溝にハメて、ゴム部分にジャッキポイントを掛けます。ゴム紐が潰れても、サドルの溝から外れることはなくて安定しています。
ジャッキもジャッキポイントも傷から保護されて、抜群のコスパです。

1人が参考にしています
2022-05-05
用途:
田植機の施肥機のゴムパッキンとして使用
対象商品:
40156751

パッキンの埋入溝にピッタリ合いました。大変助かりました。

株式会社古藤田商店 様2020-09-16
用途:
パッキン代わり
対象商品:
40156986

使用していたゴムが経たって来ていたので、購入しました。

2020-03-16
用途:
CRM80のエアクリーナーのパッキンに
対象商品:
40156821

純正が手に入らないので、代替として使用しました。
3mmでちょうどだと思います。長さ1mだと1回分です。

1人が参考にしています
2019-05-06
用途:
新型車の生産上の移動制御
対象商品:
40156961

他のメーカーのゴムに比較して、予定通りの効果が得られた。

2020-03-14
用途:
軽トラ、メンテナンス時
対象商品:
40156767

パッキンにとても使いやすく重宝しております。とても良いです。

2人が参考にしています
2018-10-04
用途:
下葉取り機ゴムひもとして使用
対象商品:
40156855

現在良好です。丈夫で長持ちしそうですが、もう少し太い方がよかったかも?

2018-06-06
用途:
集荷用の大きな袋の口を一旦結ぶ時用
対象商品:
40156986

前回は一つ小さいサイズを注文しましたが、今回のが用途に 硬さ、伸び具合、強度、がぴったりでリピ買いです。

2025-03-20
用途:
バイク整備作業

旧車バイクに付属されるすでに絶版となった種々ゴムバンド類の再生に使用。

山崎管楽器修理サービス 様2017-11-04
用途:
楽器の消耗品として
対象商品:
40156907

NBR商品ですが 問題なく使用出来ました。次回も購入しようと思います。

1人が参考にしています
2017-07-14
用途:
ヨットのスライド式センターキールのブレーキ用
対象商品:
40157284

このサイズがなかなか見つからなかったが自作出来て良かった。

2017-12-04
用途:
実験器具回転部分のメンテナンス
対象商品:
40157162

まさかこんな物が簡単に見つかるとは思ってもいませんでした。
正にモノタロウさんと感じる買い物でした。

2016-02-07
用途:
オーリングや専用サイズのシール製作
対象商品:
40156767

好みの寸法でシールが作れるので重宝しています。

ルミア株式会社 様2016-01-22
用途:
Oリングの代用
対象商品:
40156846

Oリングの代用として、購入しました。
Oリングの手配が間に合わない時は代用しても良いかと思います。
NBRなので、使用環境は限られます。

1人が参考にしています
豊原エンジニアリング 様2015-11-21
用途:
機械補助部品
対象商品:
40156846

現在耐久性を見ています。