シリコンゴムひものレビュー

平均満足度 4.38 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンゴムひも ノーブランド
ノーブランド
799 / 税込 879
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。 【用途】圧力釜のパッキング(丸紐)Oリングの素材(丸紐)
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-26
用途:
滑り止め
対象商品:
40157537

溝にはめ込み、溝よりはみ出たところで滑り止めとしました。
色物なので色合いが良く思い通りのデザインと機構となりました
言うことはありません。

2人が参考にしています
毛針の案山子屋 様2019-07-24
用途:
釣り具の一部に使います。
対象商品:
40157546

最初から注文すれば良かったです。シリコンゴムひもでの検索で届いたのは、ゴムひもでした。シリコンではなかった、モノタロウさんは、間違いない品物でした。

田辺耳鼻咽喉科 様2019-01-12
用途:
エネルギーの転写
対象商品:
40157625

柔軟性が適度で使いやすく気に入っている。又購入したい。

アルマワークス 様2018-05-03
用途:
ぬいぐるみの整形用パーツ
対象商品:
40157747

顔周りの凹凸をつけるのに使いました。
綿ではどうしても高さや硬さが安定しなかったのですが、こちらだと均一にふくらみをつけることができ、しかも自在に動かせるのでとてもよかったです。
お洗濯もできるのでしばらくはこちらを使っていこうと思います。いいものを見つけました。

2018-07-17
用途:
内部部品へのメンテナンス
対象商品:
40157537

部品内部のメンテナンスに使用しましたが、硬度が充分で満足の結果となりました。

2016-12-28
用途:
某圧力鍋のパッキンに使用
対象商品:
40157817

製造終了の圧力鍋のパッキンに使用してみました。
完全自己責任です!
結果は良好、11か月が過ぎましたが蒸気漏れもリリーフ弁の誤作動もなく
至って普通に、至って完璧に代役をこなしています。
ですがあくまでも自己責任!それは肝に命じてます。

株式会社建設環境研究所 様2017-03-16
用途:
シリコンふた用の詰め物
対象商品:
40157747

特に問題なし、使い勝手もよく再度利用するに値する。

ルミア株式会社 様2015-12-04
用途:
Oリングの代用
対象商品:
40157582

Oリングの手配が間に合わず、シリコーンゴムひもを代用しました。
切断面の接着はシリコンなので、接着剤が限定されます。
JIS規格のOリングはφ3.1ですので、あくまでも一時的な代用とするのが良いかと思います。

2人が参考にしています
2015-11-13
用途:
企業秘密
対象商品:
40157817

役にたっています。

ルミア株式会社 様2015-10-16
用途:
シール材
対象商品:
40157555

シール材に使用
結合はアロンアルファで、シリコンが接着できるものを使用

丸二クリーニング店 様2015-05-25
用途:
油製タンクのパッキンとして使用
対象商品:
40157966

油製タンクのメーカーが旧式のためパッキンが製造中止で代替えで使用しましたが、完璧に使用できました。

1人が参考にしています
2014-10-16
用途:
シートに固定金具をつける
対象商品:
40157607

耐久性に期待して購入しました。

2014-06-01
用途:
楽器
対象商品:
40157537

期待通りの材質で、今後もまた利用したいと思っております。

1人が参考にしています
2015-10-06
用途:
釣り用のクッションゴムの代用?
対象商品:
40157485

思っていたほど強度がなかった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
こちらは硬度:50度になります。
2015/10/15付で記載追加しております。
ご確認宜しくお願い致します。

2014-03-18
用途:
モーター内シール
対象商品:
40157607

非常に上質な材料で十分に機能してくれました。

下山設計 様2013-09-19
用途:
パッキン
対象商品:
40157957

非常に上質な材料で十分に機能してくれました。