シリコンゴムバンド ヘッドライト用のレビュー

平均満足度 3.50 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンゴムバンド ヘッドライト用 Beruf
Beruf
789 / 税込 868
ヘッドライト専用のシリコンゴムバンドです。 ヘルメット装着時に使用することでヘッドライトが滑りません。耐水性があり、耐久性も抜群です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
いなもとこどもクリニック 様2024-04-19
用途:
夜釣り、ウォーキング
対象商品:
40183473

シリコンバンドのことをちゃんと知りませんでした。
ヘルメットなどの上から装着するならば、良い商品だと思います。しかし、頭に直接装着すると、髪の毛が抜けます…。

小川輪店 様2024-04-15
用途:
ヘッドライトの替えバンド
対象商品:
40183464

使用年数3年で、突然千切れます。
まぁそんなもんかもしれません。

2021-03-22
用途:
ヘッドライトバンドの補修
対象商品:
40183473

標準でついてたゴムバンドが伸びすぎたのでこれにしましたが、クリップなしでもヘルメットにピタっと張り付くようで落ちないので気に入ってます。取付時はバンドに傷がつかないように慎重にフックに入れないと切れてしまうので要注意です。

2021-05-10
用途:
ヘルメットに付ける作業等
対象商品:
40183464

私のライトは、20ミリ幅でこちらを購入しています。ほとんどヘルメットに付けっぱなしなので切れると変えてます。とても良い商品です。

2023-02-04
用途:
ゴムバンドからの交換
対象商品:
40183464

伸びてしまった15mmのゴムバンドと交換しました。
そのままでは使えないので5mmカットしました。問題なく使えそうですが、材質上あまりこの使用法はお薦めしません

2021-01-24
用途:
ヘルメットのヘッドライトホルダーで使用
対象商品:
40183473

ツバ付きヘルメットでズレも外れもせず問題なく使用できています。

2020-12-29
用途:
作業ヘルメットに付けてます
対象商品:
40183473

これだけ売っていて良かったです。おまけにゴム製で滑りません。お仕事がんばれます。

有限会社脇坂エテックス 様2020-03-21
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
40183464

全長がやや短い為付けにくい。あと30mm長いと良いと思われる。

2017-04-16
用途:
夜間の除雪
対象商品:
40183464

標準で装着されている繊維製のバンドより長持ちし大変重宝し
使用させていただいております。

a-eng 様2015-04-28
用途:
ヘルメットのライトの取り付け。
対象商品:
40183473

まだ使用して、時期が早いので耐久性は不明ですが、現在使用していた既存のバンドよりは、はるかにライトのズレがなく、重宝しています。
ただ、先ほど書いたように耐久性がまだ不明なため、1年以上持つようでしたら、次回購入を検討したいと思います。

2014-12-09
用途:
清掃現場
対象商品:
40183464

求めていたものでした。耐久性などはまだわかりませんが、千切れたらまた購入すると思います。500円以下なら嬉しいのですね。

2017-05-01
用途:
ヘルメット用ヘッドライトバンドの交換
対象商品:
40183464

現在使用しているヘルメット用ヘッドライトのバンドが劣化してひび割れていたので、購入しました。
劣化による購入のため、2本同時交換しました。
1本入りなので、もう少し価格を頑張って貰えるか、2本入りだとありがたいです。
シリコン製で高耐久を謳っているので、どれぐらい持つのか期待しています。

2014-05-08
用途:
車の整備、夜間やリフトアップの際、軍用のヘッドライトを着ける時に使用する。
対象商品:
40183473

軍用の5WLEDライトを着ける時に使っています。オリジナルはゴムバンドで直に伸びます。
6時間ぐらいは使いますので、シリコンバンド製のものを探していました。

2014-02-28
用途:
現場での夜間作業
対象商品:
40183464

ヘルメットにフィットして簡単にズレることはありません。
激しい動作を繰り返してもしっかり固定されていて重宝しています。

2017-06-22
用途:
作業用ヘルメット
対象商品:
40183464

ヘルメットに付けっぱなしにしているためか、ゴムが固くなり、電池交換などで、着けたり外したりしていたら、1年程で切れてしまいました。消耗品です。

2014-02-07
用途:
産業機械整備
対象商品:
40183482

最低です。すぐ切れます。作業中機械の中に落としました。この商品は
とてもオススメできません。

1人が参考にしています
2012-10-22
用途:
暗い所の作業

前の投稿の方の意見を参考に慎重にヘルメットに取り付けましたが、しばらく使用しないでいたところ切れていました。

2012-04-12
用途:
消防団のヘルメットライトの固定に使用する予定
対象商品:
40183491

ヘルメットライトの固定に使用するはずだったが、ライトのベルト通しに掛けて引っ張った瞬間、プッツリと切れてしまいました。特に尖った部分に当てたり、引き裂くように使ったつもりはないのですが、あまりにもあっけなく切れてしまったので、唖然としています。使用は諦めきれないので、もっと肉厚のものを他社で購入するつもりです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますがご希望の場合、弊社問合せ窓
口までご連絡下さい。
よろしくお願い致します。