ナイロンコードHI ○型のレビュー
2017-07-07
- 用途:
- 電動刈払機への取り付け
- 対象商品:
- 40237565
所有している電動刈払機で使用可能な径の細いものが欲しく、1.6mm径を購入して使用。
きれいに巻き替えることができ、ノックによる送り出し動作も問題なく大変満足。
丹下商興 様2017-09-16
- 用途:
- 庭と畑と果樹園の雑草の除去
- 対象商品:
- 40237635
今まで3MMのビニールの刃で草刈りをしてましたが、多い面積で草刈りを
することがなく、劣化して刃が途中で切れることがありました。
少し細くした為、良くなじんで効率も良いとおもいます。
2016-10-13
- 用途:
- DIY向けです。非常に切れやすい
- 対象商品:
- 40237556
結論から言うとDIY向けですね。
1.細いので切れ味はすごいです。刃に匹敵するし
切る抵抗が少ないので20ccでも使えると思う
2.細いためすぐ切れるし、2mm以上の普通のコードでは
ありえない巻き付き方をする。
3.価格は問題ないかと思います。
2015-04-16
- 用途:
- 自宅の草刈り
- 対象商品:
- 40237635
丸型・角型と試しましたが、巻きつけるのに丸型は滑りやすく(からみにくいということでもありますが)角型のほうが巻きやすい・耐久性があるということで今は丸型は使用していません。
2014-05-20
- 用途:
- 芝生の剪定用
- 対象商品:
- 40237565
2WAYグラストリマーという電動の商品に使用します。
2ミリ以下の商品はあまりないので購入しました。
赤色で見やすく、やわらかいので取り付けやすそうです。
なぜかイタリア製のようですね。
2013-10-01
- 用途:
- 除草
- 対象商品:
- 40237565
以前は、除草器具、専用のコード付け替えタイプを使用していましたが、すぐ、無くなってしまいます。
自分でカセットに巻くだけなので、経済的です。
また、ナイロンコードが、赤いため、コードの長さが分かりやすい!
2013-08-21
- 用途:
- 畦草刈
- 対象商品:
- 40237653
まずもって、調べている人なら判りますが、3㎜のコードは売っていません。
自分はこれを、日立建機の白い皿にセットして使用しました。先割れすることはありません。
日立の専用コードと比較すると安価でありますのでお買い得と思います。