灌水ホースのレビュー

平均満足度 3.86 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
灌水ホース セフティー3
セフティー3
1,698 / 税込 1,868
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。 【用途】散水パーツ
44件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-01
用途:
さつき花壇の水やり

建物の陰になる西日しか当たらない花壇に今年6月末に取付し2ヵ月半で2個所から噴水状態で修理も、わからず通水止め
この夏の猛暑でホースが劣化したか?
あと散水間隔設定がイマイチ(小生の購入前の確認不足でした)
例えば朝6時に散水して12時間おきとすると夕方6時
夏の夕方6時はまだ日も高く暑い
となると7時とか8時に散水したいが設定条件に合わない
時刻で設定機種にすれば良かったです

2024-02-27
用途:
畑への潅水
対象商品:
13393354

ホームセンターよりも安く、しっかりと潅水できる。
似たようなドイツ製のホースの価格は倍以上。
コストパフォーマンスと使いやすさはピカ一です。

1人が参考にしています
2024-04-19
用途:
プランターの灌水に
対象商品:
40234451

プランター作物の灌水用に購入しました。ホース全体からじわじわ水が染み出して水やりが出来ます。簡易散水タイマーと組み合わせると良いかと思います。
ホースは少し硬めなので、取り回しに工夫が必要です。

オーベル練馬センティア管理組合 様2023-08-04
用途:
生垣の灌水
対象商品:
13393354

思ったより硬く、普通のホースのようにそのまま引っ張るとネジれが残って折れれ曲がる為、ゆっくり巻取りを戻しながら、まっすぐにして設置するのがベターです。→この硬質性は、全ての個所から水が均一に出るためには必要なのだと思うので、取扱いを注意すれば、他の灌水チューブより効率的に水遣りができるので良い製品と思います。肝心な耐久性は今後使ってみてからですが、連結方式等も問題なくとりあえずもうワンセット購入しました。

1人が参考にしています
有限会社住環境管理センター 様2023-08-01
用途:
賃貸物件の植栽に使用しmさいた。
対象商品:
13393354

ホースの周りから水が染み出てくれるので無駄な散水とならなくて助かっております。

2022-01-31
用途:
ルーフバルコニーの観葉樹や家庭菜園の水撒き用
対象商品:
13393354

もう何年もリピート購入しています。
これと散水タイマーを設置すれば、灼熱のベランダに朝夕立たずに済みます。植物も生き生き大満足でしょう。このホースのお陰でお水大好きな植物が今年もたくさんの実を付けてくれるはずです。

2020-02-29
用途:
プランター栽培の野菜への潅水
対象商品:
40234451

昨年は、胡瓜を7つのプランターで栽培(580個収穫)しましたが、猛暑で1日4回バケツでの潅水。疲れたし、遠出もできなくて強いストレスを感じました。この商品を井戸水で試行しましたところ、適度の透水でこれなら今年は10のプランターで栽培しても安心して遠出できると思います。今秋には、実績を報告できると思います。

3人が参考にしています
2020-05-31
用途:
毎日の水やり
対象商品:
40234451

以前のものは、水が強く出て関係ないところまで水浸しでした。今回の商品飛び散らずとても良い感じです。

株式会社文六興産 様2020-04-20
用途:
畑の灌水
対象商品:
40234451

使用開始時は予想したとおりの商品。耐久性については、これから。

株式会社グリーンアース 様2021-10-05
用途:
防暑対策
対象商品:
40234451

思った以上に細霧になりました。水圧の変化で水滴になります。
水圧と細霧の状況、ノズルの数、等の適応表があれば購入の目安になります。
購入前に場所とノズルの数で迷いました。

山本ケミカル株式会社 様2020-05-12
用途:
花壇の水やりに
対象商品:
40234451

エンドキャップ等が濃い緑色なら更にいいです。
あと5mモデルもあるとうれしい。
全体的にはいい感じです。

株式会社ナックス 様2022-07-06
用途:
植木の散水用に使用
対象商品:
13393354

30mを購入、水量MAXで使用すると手前は噴水状態で水浸し、中間から先はホースから若干水が滲む程度、水量を絞ると5mから先はほとんど水が出ない状態。実質5~6m位の範囲しか使えません。因みに、蛇口の水圧はかなりあります。 安かったので購入しましたが失敗でした。

3人が参考にしています
2019-02-03
用途:
庭の灌水
対象商品:
13393354

庭に高低差があるところでは、出る水量に差が生じるが、それでも先端までくまなく水が出るのでとても良い。今のところ、満足しているが、経年変化は未知数。

1人が参考にしています
2018-08-13
用途:
庭の水やり
対象商品:
40234451

今まではホースに普通の穴が空いた散水ホースを使ってましたが、花などでは狙ったとこに水を入れかけるセットが難しかったのですご、こちらはホースの周りに確実に散水出来るので非常に便利です。またリピしたいと思うます。

2018-06-27
用途:
ナスの灌水
対象商品:
40234451

他の製品は高く手が出なかったが安価であることと、均一に灌水できるので、夏場、大いに効果があるのではないかと期待している。

2021-06-20
用途:
里芋苗の灌水
対象商品:
40234451

乾期に使用するため購入しました。
未だ未使用のため評価出来ません

1人が参考にしています
マイキャッスル瀬田管理組合 様2018-08-28
用途:
庭の樹木への散水に使用します。
対象商品:
13393354

勝手に散水できるので散水している時間他の作業ができるので助かります。

株式会社富士印判 様2018-03-03
用途:
植木の自動水やり
対象商品:
40234451

1年間程度目づまりがしないので助かります。水圧の調整が出来ると助かります

1人が参考にしています
2017-07-19
用途:
学校の花壇の散水用
対象商品:
13393354

半信半疑で30メーター注文いたしましたが、30メートル先まで水がいきわたるビックリ致しました。コストパフォーマンスが、高いですね。学校は面積が広いので助かりました有難うございます。

2017-05-07
用途:
庭の水やり
対象商品:
13393354

庭の植物の水やりがとても楽になりました。
先に持っていた20メートルの灌水ホースとジョイントさせて、合計50メートルですがホースの先端部にも十分水が届いています。
これで後は水道の蛇口に、自動水やりタイマーを取り付ければ完璧です。