ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式)のレビュー

平均満足度 4.71 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)
4,998 / 税込 5,498
カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。 【用途】玄関・勝手口用
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-05
用途:
取り替え
対象商品:
09255784

年末なのに素早い対応に感謝です。
既設の物が油漏れの為交換計画をしていた時に「キャンペーンのご案内」が届きました。
その中に「ドアクローザー」が目につきこれだと思い直ぐに注文させて頂きました。
低価格で機能は十分満足です。取り付け(付け替え)も簡単に出来ました。

2022-01-17
用途:
玄関ドアの修理
対象商品:
09255741

古いドアで同じ物があるか心配でしたが、型式検索で容易に探すことができ取り付けもスムーズに完了した。

奈良市役所 様2022-01-11
用途:
事務室ドアの修理
対象商品:
09255741

取付説明書に付属の穴位置シートを貼り付け、ドリルで下穴をあけておくことで簡単に取り付けることが出来た。

有限会社渡辺企画 様2021-07-13
用途:
事務所内の補修
対象商品:
09255741

良い商品でした。商品カタログで寸法等を検討できるので助かります。

TTR 興業 様2022-04-26
用途:
玄関ドアのドアクローザー交換
対象商品:
09255741

取り付けもわかりやすく簡単でした。
また機会があれば購入したいと思います。

2021-08-20
用途:
ドアーの開閉時
対象商品:
09255784

通常使っているものが壊れたので変えたものと同様なので、使い勝手がよく快適です。

2020-04-24
用途:
勝手口ドアの前機器を更新した。
対象商品:
09255784

機器取付には取付説明書により施工しましたが、機器は作動するもストップ機構が作動しません。サポートセンターに何度か照会し最終的にはS-102Pの納まり図の送付を受けて、それを基に調整し作動するようになりました。以後は正常に作動しております。当初から間違える取扱説明書よりも納まり図を添付されていれば、サポートセンターに照会することは無かったと思いました。

2019-11-09
用途:
玄関ドアに取り付け
対象商品:
09255775

今までついてたドアクローザーが不調になったので交換。
取説は皆さんが書いてあるように、理解するまで時間がかかりました。
取り付けは、型紙が付いているのでそれに従って位置決めするだけなので簡単に終わりました。
取り付け後は非常にスムーズに開閉でき、もっと早く交換しておけばよかったです。

有限会社エポック・ハウス 様2020-05-01
用途:
ドアクローザーの交換
対象商品:
09255766

交換用のドアクローザーを探しましたが、条件が合わずに新規に取り付けました。
他店に比べて安価で、取り付けも容易でした。

2019-11-20
用途:
交換
対象商品:
09255784

以前のドアマン開閉スピード不安定で交換し 2段階スピード調整が出来るようになり、締めるスピードも調整出来満足です。

北 企画 様2020-07-24
用途:
我が家のトイレに取り付け。
対象商品:
09255784

見取り図とインターネット見ながら取り付けしました。

2019-04-15
用途:
勝手口のドアに使用
対象商品:
09255784

勝手口の使用頻度が高く、油漏れがしてきたので交換。
20年前とサイズが同じものだったので、ポン付けで終わりました。
20年前の物は開閉の調整が一段でしたが、新しい物はサイズ変わらずで、二段階調整!大変良いと思います。

宗教法人 興教寺 様2019-01-12
用途:
台所のドア
対象商品:
09255784

取り付けは簡単だか、説明書が少しわかりづらい。
特にねじが数種類まとめて入っている

2018-07-29
用途:
勝手口ドアの開閉
対象商品:
09255784

ドアが風に煽られてガラス割れたので取り付けました簡単に取り付け出来満足してます

2020-03-31
用途:
補修
対象商品:
09255784

前に使っていたものが油漏れしたため、交換しました。

杉本商店 様2018-04-20
用途:
ドアのメンテナンス
対象商品:
09255741

安価で大きく開くものが欲しかったが180度開くものが高かったのでこれを使った。商品自体は良かったがやはり大きく開くほうを買えばよかったと思う。安くて大きく角度が開くものを提供してください

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2017-04-29
用途:
ドアの閉開
対象商品:
09255784

取り付け方の説明はわかりやすく、取り付けも簡単でした。
見た目は小さいですが、しっかり機能していて、非常に満足です。

2017-03-11
用途:
最も開閉の多い裏口勝手ドアーに取り付けている
対象商品:
09255784

静かなで、スムースな開閉が出来て大変に重宝がっています。

川村建材工業 様2016-04-22
用途:
開閉を軽くするために650アルミ勝手口 に取り付けた、開閉が軽くなった
対象商品:
09255766

良い点 ブラケットが2種類有る事

2014-11-13
用途:
工具などの道具ではないので、この設問は回答ができません。
対象商品:
09255741

L字金具を含め必要なパーツが全て入っているので、あれこれ悩まずに購入できる点が良いです。
取付後の使用感も文句なしです。
今回は、40年少し前に建てられた公団アパートのスチール扉枠に取り付けたのですが、40年も前のスチールは今時の製品とは異なり、硬く厚く、タッピングビスを一本折りました。