【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5のレビュー

平均満足度 4.65 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5 ノーブランド
ノーブランド
2,898 / 税込 3,188
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。 【用途】防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-08
用途:
望遠鏡自動追尾装置の基盤カバー
対象商品:
40331776

0.5厚は、バイスに加え手でも曲がる。
箱にしてしまえば強度もかなり出るので工作しやすい

株式会社ドッドウエルビー・エム・エス 様2021-03-29
用途:
軽くていいです
対象商品:
40331864

ギターアンプの裏パネルが鉄製で重かったのでこちらに交換しました。長さをmm単位で指定できるのがいいですね。白の保護テープはいらないかな。

松山技研工業 様2020-02-24
用途:
小型タイミングベルトのカバーに使用
対象商品:
40331776

前回、0.5ミリを購入したが少し薄く変形しやすく、この0.8ミリに変えて正解でした。
カッターナイフでサイズに切り取り使いましたが、使いやすく次回も使用予定です。

1人が参考にしています
葛籠屋工房 様2019-09-01
用途:
窓のガラスの代わりに空気抜きとして
対象商品:
40332092

1.6ミリ厚を購入したが、思った通りしっかりしていて満足です。曲線カットは、ジグソーやレシプロソーの金属刃で簡単にカットできるので便利です。

2018-07-28
用途:
マフラーの消音、軽量化に
対象商品:
40332092

テスト的にで使うため購入しました。サイズ的にちょうど2本分なので割安になりました。
完成まで楽しみです。

齋藤企画 様2018-05-08
用途:
縁側下の通風用の金網の腐食による交換用
対象商品:
40331952

t1ミリを検討したが、加工のしやすさからt0.8ミリを発注。
金切りバサミで加工出来、短時間で施工完了。
施主様も大変喜んでもらえました。

2017-01-21
用途:
お灸するときに パンチメタル上で点火する その箱作成に使います
対象商品:
40332101

軽く加工しやすいので、アルミ材を使用しました。
使用に際しアルミの片面にフィルムが張ってあるが、これは不要です。
フィルムのない物も 商品に加えてほしい。

2016-06-18
用途:
真空管アンプの真空管保護カバー
対象商品:
40331882

指定の大きさに切っていただいたので、後は両端を折り曲げるだけでした。
アンプにカッコ良くピッタリフィットしています。

千駄木72クラブ合同会社 様2017-06-13
用途:
コールドテーブル内の仕切り板として利用
対象商品:
40332047

コールドテーブル内の瓶ビールを並べる仕切り板が格子状のため安定感が悪く、冷気を逃さず安定させられる物を探していたところ、こちらの商品を見つけて注文しました。
まず何が良かったかというと、サイズを指定出来るところがGOODでした!
結局はノンカットの30cm×30cmで注文しましたが、当初は大きい物を買って自分で切らなければ…と思っていたので助かりました。
格子の仕切りの上にパンチングメタルを敷いてますが、安定もよく瓶ビールが倒れる心配がなくなりました!
また、こちらの商品を梱包してあるクッション材?(30cm×30cmに切ってある)もプチプチよりも硬質なので、車のドアが駐車場の壁に当たって傷付かないよう壁に貼って使用してます!
最近いろいろ買い物した中ではNo.1に良い買い物した~!って感じです。

2014-10-16
用途:
ショーケース内の装飾
対象商品:
40332126

商品の加工も綺麗で良いです。
価格も安くショーケースの内の装飾にも問題なく使用できました。
また、撮影用の背景などで購入しようと思います。

2015-10-09
用途:
ロボット製作で、部品をつけるステーとして、パンチングの穴を利用
対象商品:
40331794

シャーリングの裁断寸法に誤差があるのは致し方ないと思うが、
パンチングの穴に対して、斜めにカットされていたため、せっかくの穴が利用できない。
穴に対して直角にきちんと裁断されていないので、このまま使うことができない。
シャーリングの裁断をするときに、その点に細心の注意を払ってカットしてほしかった。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2013-11-28
用途:
換気口の養生
対象商品:
40332661

本品は注文手続きの終盤で長さを指定できるシステムでした。 梱包もとても丁寧に送付されてきました。 可能であれば円切断の加工や、さらに中心のドーナツ状の穴開け加工にも対応していたければうれしいです。

2016-08-23
用途:
船のスピーカーのカバーが破損したので丸くカットして取り付けた。
対象商品:
40332013

以前は0.3mmを買ってつけたけどちょっと薄くやわらかすぎてだめだったので0.89mmにしたら上部でよかった。」

2014-02-23
用途:
車両のカスタム
対象商品:
40332004

当地は寒冷地。
エコカーって水温が上がらずに寒いんです。
走行していても冷気で水温が下がります。
ラジエータに冷気を導入しにくいように加工する為にグリルに加工取付。
水温管理できることが条件ですけどね。
梱包もしっかりしていて満足。

2014-01-21
用途:
フイルター
対象商品:
40332336

孔径を選択でき、便利です、

夢次元空間 様2014-01-24
用途:
自作機械の裏蓋
対象商品:
40332214

特に問題なく使用できて満足しています。

2013-12-21
用途:
フイルター
対象商品:
40332083

早くて安い大変に満足しています。