アルミ角パイプのレビュー

平均満足度 4.60 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミ角パイプ 光モール
光モール
119 / 税込 131
【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-02
用途:
恒温槽内のハンガー掛けに加工
対象商品:
07580503

加工しやすく、丈夫で重宝してます。
105℃のオーブンで8年使用してますが変化もありません。

2024-04-01
用途:
模型製作
対象商品:
40356294

模型の治具製作や当て木に使用。PSでは頼りない所に最適。
思っていた通りの商品で満足です。

1人が参考にしています
2024-12-09
用途:
サイズが

色んなサイトを探しても欲しいサイズがなく困ってましたが、近いサイズがあり購入しました。

まほらんど 様2023-06-07
用途:
ギターのネックの水平を見る
対象商品:
40356276

まあまあです。強度も問題ないですね。ギターのネックのいろいろに使ってます。

3人が参考にしています
2023-01-06
用途:
風鈴モビール用の材料として
対象商品:
40356294

孫の工作用に購入しました。適当な長さにカットして吊り下げ、モビールを作りました。風が当たると揺れてカットしたパイプ同士が当たり乾いた涼しげな音を出します。

1人が参考にしています
2022-03-02
用途:
網戸の戸あたりに利用
対象商品:
40356294

アルミの中でも柔らい材質なので手工具で簡単に加工できます。
カット(金ノコ)・穴あけ(金属用ドリル)・段付き加工(ヤスリ)など自由自在です。

2022-03-23
用途:
インタビューボードの修理
対象商品:
40356233

思ったより早く届きました。強度がありちゃんと直せました。

2021-02-14
用途:
三脚脚立の後補助棒の交換
対象商品:
07580546

アルミ三脚脚立の後補助棒が鉄製でさびてしまい。伸縮ができなくなったので軽いアルミに変えてた。外側に一回り大きなアルミ角パイプを使い長さの調整ができるようにした。以前より持ち運びをしやすくなり重宝している。

2021-05-13
用途:
FA検査装置の制御盤に使用。
対象商品:
07580503

装置に使うには少々柔らかい気がしましたが、上手く加工(穴明け/フライス)出来ました。

2020-05-15
用途:
アンテナの製作
対象商品:
40356294

アマチュア無線のループアンテナの製作に使用しました。
安価で品質にも問題無いのでおすすめです!

1人が参考にしています
2020-08-01
用途:
測量スタッフ製作
対象商品:
40356285

貴重な寸法サイズなので助かりました。
あと長さの種類がいっぱいあると助かります

1人が参考にしています
2020-03-27
用途:
金属細工
対象商品:
40356294

寸法精度・形状共に良好です。
只、単品の長さが300mmのものしかないので、もう少し長いものがあれば
有難いです。(500mmとか1000mmm程度)

1人が参考にしています
2020-12-30
用途:
柵作製

商品は全く問題ありません。価格も安く品質も良いです。梱包もきちんとされていたのでよかったです。

2020-05-27
用途:
トリマーテーブルの治具作り
対象商品:
40356294

15cm程しか使わないので、30cmの安価な材料で満足しています。

2020-02-24
用途:
自作の日曜大工に使用
対象商品:
40356233

アルミCチャンネルとアルミ角パイプをセットで使う為ガタツキがあると使用できないがこの点問題なく使用できました。必要があれば又使いたいと思います。

2020-01-19
用途:
日曜大工
対象商品:
07580528

長さが2メートルで、配送が心配でしたが、しっかりした包装で傷一つなく届きました。他商品との合算で、配送料が無料となったので、地元のホームセンターよりもずっと安価で入手できました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-12-11
用途:
柵作製

近くのホームセンターで売ってないサイズだったのでとても助かります。品質、価格共に満足出来る商品でした。

2020-04-13
用途:
治具に使う
対象商品:
40356242

ストレートエッジで4面計っても正確に水平がでます。

有限会社 ワイプロ 様2019-11-11
用途:
GOPROのカメラアーム
対象商品:
40356251

角パイプの先端に小型のカメラ雲台を取り付けて、GOPROを取り付けました。上記をカメラ三脚に取り付け撮影。パイプは軽く剛性があるので撓みが無く良好。納期通りで、すぐ届きました。安いので助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-06-04
用途:
農作業の薬剤散布
対象商品:
07580503

薬剤の散布による腐食も少なく、畑の畝の長さに応じて、伸縮可能になるように利用しています。重宝しています。

1人が参考にしています