アルミ角パイプのレビュー

平均満足度 4.60 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミ角パイプ 光モール
光モール
119 / 税込 131
【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
47件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
早稲田大学 様2019-05-21
用途:
取手棒
対象商品:
40356224

以前、取っ手棒として丸型のアルミパイプを使用していたが、丸は、手の操作により回転してしまい、使いずらいことがあった。本品は角形なので、回転しずらい。これはとてもよい。

2019-04-26
用途:
チェーンラインを確認するのに。
対象商品:
40356224

用途は違うと思いますが、
チェーンラインを確認するために
前後のスプロケットに合わせて使いました。
アルミの角パイプなので軽く曲がりや捻れも無く
扱いやすいですね。
色々選べて価格も安いのも良いですね。

冨士商事株式会社 様2020-10-12
用途:
スペーサーとして
対象商品:
40356294

モノの品質は非常に素晴らしいが、シールが剥がれないのが良くないです。

2019-06-16
用途:
LEDランプのハウジング用
対象商品:
40356285

25X25サイズはDIYでもなかなか品揃えが無いので助かるが、表面にキズが多いのと、肉厚が不均一なのが不満。

2019-01-28
用途:
車のルーフラックの鉄部品をアルミ化して軽量化
対象商品:
40356276

30年使っているルーフラックが朽ち果てたので、新品に交換するため、外したところ、車の走行安定性が劇的に変わった、今までのルーフラック自重が10Kgだったので、今回はビスまでアルミ化して、5kgにいたしました。モノタロさんで買うと、傷がついていなくてよい。ホームセンターのアルミ部材は傷だらけです。

2019-05-01
用途:
ベランダの格子造り
対象商品:
07580528

表面加工がきれいで見栄えが良い為、今後また何かに使用してみたい。

1人が参考にしています
早稲田大学 様2019-03-01
用途:
丸パイプの中に角パイプを入れて、丸パイプの上から蝶ネジで止める、という製品に使用。
対象商品:
40356224

今回初めて使用したが、たいへん具合がよい。内径12ミリの丸パイプに入れて使うのだが、寸法がピッタリ。今後大量に使う予定なので、大量品を安く販売してくれるとありがたい。

エフエイシステムズ 様2017-10-23
用途:
椅子の補強に
対象商品:
40356251

使用していたアウトドア用の椅子で
肘の根部分が壊れ補修の為購入しました。
丁度良い寸法で強度も格段に上がりました

2017-10-02
用途:
フレーム用に
対象商品:
40356224

四辺閉じているので、Lアングルと比べてとてもしっかりしています。無事に棚が作れました。

埼玉県立秩父農工科学高等学校 様2018-05-29
用途:
ロボット製作
対象商品:
40356242

品質・価格に素晴らしいと思います。機会があればまた購入したい。

2017-08-14
用途:
機械工作の材料として
対象商品:
40356242

この規格の材料が身近で手に入らないのでとても助かりました

2017-06-18
用途:
部品取付の補助剤・補強材
対象商品:
40356267

アルミ素材なので加工が楽です。色々なサイズを用意して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2017-06-11
用途:
機械工作材料
対象商品:
40356285

近くのホームセンターでは取り扱いのない商品だったので、手軽に取り寄せられてよかったです。

ばらまど 様2016-07-16
用途:
パイプの内側に鏡を張り付けて、万華鏡用に必要な様々な角度のミラーシステムを製作する。
対象商品:
40356251

気に入った寸法、厚みの商品で、アルミと云う加工しやすい素材なので、重宝しています。

2019-05-15
用途:
キャリヤにカヤックを載せる時の補助として一本縦に取り付けました。純正品は、2本セットで割高だし、補助なのて強度はそんなに要らないので、こちらを購入しました。
対象商品:
40356267

計画通りの出来映えになりました。ベーシックバーより
少し薄いのでゴムパッキンで調整予定です。

2017-04-07
用途:
実験用。マウスの頭につける。短く切って加工
対象商品:
40356233

もう少し肉厚の薄いものも扱ってほしい。加工するにはやはりアルミが扱いやすい

有限会社東光 様2016-08-30
用途:
ラジコン飛行機の部品
対象商品:
40356233

ホームセンターでは,なかなかみつからない物でした.

2015-04-26
用途:
ハンガーパイプ
対象商品:
40356276

浴室の物干し用に購入しました。
強度も十分のようです。
塩ビシートを貼りましたが、問題なく貼れました。
巻き込んで貼るため、プライマーは必須です。

ロボット研究会R.U.R 様2018-06-01
用途:
ロボットの主要構造材
対象商品:
07580503

厚み1.2mmのものを発注したのにまさかまさかの厚み1.5mmでした。
そんなことがあるとは思いもよらず加工して精度検査をしている際に発覚。。。
納期は遅れるわ返品不可だわ労力は無駄になるは最悪でした。

2人が参考にしています
2016-03-03
用途:
代替部品の製作
対象商品:
40356294

アルミチャンネル材の1mm厚で外サイズ1センチ角がないので、これをカットして使用するつもりで購入。
サイズが30cmと手頃なのと安さに惹かれました。
商品自体は良いものだと思いますが、一辺に傷が入っていましたのでこの評価とします。