チョコアングルのレビュー

平均満足度 4.47 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チョコアングル 光モール
光モール
79 / 税込 87
【用途】室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-29
用途:
遊技機の加工

チョコアングルを随時使用しています。素材が扱いやすく、加工も簡単です。

RCサーキットDr.ドクター 様2025-06-03
用途:
ラジコンコース設営

使いやすかった硬さもちょうどいい固定しやすい
強度も十分ある

1人が参考にしています
2024-03-01
用途:
角の補強
対象商品:
40356967

木部の角の補強。
角が削れて見栄えが悪いので、アングルを両面テープで張り付けて補強。
見た目が良くなったし、張り替えも可能なので、手軽な補修としては良い。

株式会社守家工務店 様2024-04-10
用途:
出隅各所補修用
対象商品:
07578613

L=1,820の長物を取り扱っているところが他のECサイトに無く、助かっている

2020-10-01
用途:
木工用
対象商品:
40356951

安いですが質はとてもよくコストパフォーマンスは上々です。ネットで手に入ることに感動です。

小林畳店 様2020-07-17
用途:
柱にダイノック張替押さえ
対象商品:
07578586

つなぎ目のところが、少し目立ったが、角が立って良い

1人が参考にしています
2020-05-19
用途:
傷んだ敷居のエッジ補修に
対象商品:
40356951

築30年、掃除機が乗り越える際に削れてささくれてしまった敷居のエッジ。たまに靴下がひっかかりトゲが刺さったりするので、どうしたものかと考えていました。
木工パテを接着剤代わりに当商品を貼り付けてみたところ、ちょうど柱や敷居と同じ色ということもあり違和感なし。讃岐うどんのようにエッジが立ちすぎているのと、わずかに段差が高くなったことに目を瞑れば、10年は修繕しなくて済みそうです。木工パテでしっかり付いていますが、外れるようなことがあっても細クギを数箇所打てば大丈夫でしょう。
建材メーカーからは、引戸の溝に合わせた修繕用カバーも出ているようですが、こちらの方が圧倒的にコストは安く済みます。あくまでもエッジだけを覆うので、踏んづけると違和感がありますが・・・。

1人が参考にしています
2020-01-21
用途:
部屋の壁のコーナーに取り付け
対象商品:
40356976

部屋の壁のコーナーの痛みや汚れが激しかったので、本商品を両面テープで貼り付けました。
見栄えも良くなり満足しています。
サイズを合わせるためにカットをしましたが、普通のハサミではなかなか切れ難かったので、それなりの工具が必要かと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-07-06
用途:
テーブルの端がめくれてきたので それの押さえ
対象商品:
40356951

思っていた以上に うまく行きました。
色のバリエーションが多いとありがたい。

2020-05-10
用途:
屋内角部分の保護
対象商品:
07578656

別途送料がかかるのを分からず、高い物になってしまった。

1人が参考にしています
2019-11-23
用途:
加工素材
対象商品:
40356985

厚さ2mmとありますが、実際の寸法は1.8mmです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-02-16
用途:
敷居の補修
対象商品:
07578613

既存の木材とも色合いがあっており大変満足しています。

2018-11-06
用途:
リフォーム工事
対象商品:
07578586

少量でしたが購入できてよかったです。
品質問題なし。
1mmは薄いので少し曲がります。

2018-01-08
用途:
飲食店のリフォーム
対象商品:
40356994

友人の飲食店のちょっとした床リフォームを手伝うにあたり、段差の見切りとして購入。小さい糸鋸で簡単に切れ、両面テープで張り付けただけで見違えるほど綺麗になりました。なにぶん素人なので部材があまり重厚なものだと扱えないと思い、ネットを探し回ってようやく見つけた次第です。こちらの商品は希望にかない、大変助かりました。

2015-12-18
用途:
暖房時のサッシ窓の耐湿度対策として使用
対象商品:
40356985

固定窓の窓枠補強用として使用し、効果抜群です。

2015-09-16
用途:
部屋の敷居
対象商品:
40356967

ウサギにかじられてぼろぼろだった部屋の敷居の角が綺麗に戻りました。補修には非常に有効ですね

2015-04-15
用途:
自作のPCケースのフレーム
対象商品:
40356967

15x15 t1 L1000
形状精度が良い。
直角は、当方の使用上、問題なし。
捻じれなし。
加工性が良い。
切断加工は、カッターナイフにて行いましたが、容易でした。
また、切断面を奇麗にする事も、簡単でした。
穴加工は、キリと木材用ドリルで行いましたが、こちらも、力を使わず容易にできました。
強度が十分。
総重量が2㎏程度の部品のフレームとしましたが、強度が十分にあり、ゆがむ事がない。
以上より、当方としては、予想以上に、良い品物でした。

2人が参考にしています