ホワイトアングルのレビュー
2018-09-25
- 用途:
- 壁紙クロスの角に使用
- 対象商品:
- 07578699
壁紙の角が傷んできたのでこのモールを貼り付けました。多少安っぽく見えるのと、幅があるので多少の違和感がありますが想定内です。
2021-04-07
- 用途:
- フェンスの隙間隠し
- 対象商品:
- 40357082
屋内用なので屋外に使用するのは推奨されないことを承知の上で使用。紫外線劣化により黄ばみ、ひび割れが生じるが7年間の使用に耐えた。今回、新品と交換したが加工しやすいのでありがたい。
1人が参考にしています
2020-03-03
- 用途:
- ドアサイドと下部の傷防止
- 対象商品:
- 40357021
マンションの室内のドアサイド下部に傷が良く付くので、傷の多いところに取り付けて傷が広がるのを防止するため使用。カラーを白で購入したが表面に塗布されている物のカラーが少しグレーがかっているので柱の色と合わないのが残念な所であるが、本来の傷防止としては満足な結果である。
2013-11-04
- 用途:
- 作業場の柱や枠など角かどに
- 対象商品:
- 40357046
きっちり90度になっていたら内側の面も表に使えたので、そうなっていたら、もっと良かったです。
1人が参考にしています
2020-02-18
- 用途:
- 壁紙を貼った室内コーナーを日常の手垢から保護するためです。
- 対象商品:
- 40357082
一寸お高い。肉厚2mm*50mm角アングル*1mもの、原価で100円程だろう。ボリ過ぎだ!
2017-03-14
- 用途:
- 自宅壁紙の補修用 (出隅部分)
- 対象商品:
- 40357021
残念ながら色目が合わず使用していません。白色ですが、グレー気味でしたので、我が家の壁紙の色には合いませんでした。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
有限会社プロット 様2013-10-10
- 用途:
- コーナーの化粧に使用
- 対象商品:
- 40357055
早い対応ありがとうございました。
工事じたいまだなのですが、余裕を持って
準備が出来ました。
商品ですが、1m 規格はロスが多いですね
30mmの倍数にして欲しいです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の取り扱い商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。