ホワイト丸パイプのレビュー
- 用途:
- 趣味のアンテナ作り
モービルアンテナを作製するためのロッドとして使用、これにエナメル線を巻いて使用します。
- 用途:
- 工作
- 対象商品:
- 40357265
ホームセンターで購入していたのですが、今回初めてMONOTAROUで購入してみました。
同じメーカー品なので安心して使うことが出来ました。
梱包もしっかりしていました。
- 用途:
- 芯材として
数量が多い発注だと安心・安定しているのはモノタロウだと思いました。
- 用途:
- タペストリーの棒
- 対象商品:
- 40357256
タペストリーの袋部分に入れる棒がほしくて購入しました。パイプカッターで簡単にカットできるのが良いです。
- 用途:
- 工作用の持ち手として
白いポールを取付予定でしたが、白ではアイボリー色です。
使う事ができず残念です。
- 用途:
- 横断手旗用
- 対象商品:
- 40357274
横断手旗用の棒として購入。軽くて使いやすいです。色はホワイトというよりも乳白色でした。好きな長さにカットしやすかったので満足です。
- 用途:
- 屋内配線 IO機器配線
- 対象商品:
- 40357256
ホワイトですが、パールホワイトに近い色に感じます。
もう少し白色度合いが強いとIO機器に合うので、
そのような色合いだと助かります。
- 用途:
- アサガオのつるを支える支柱
- 対象商品:
- 40357335
学校で毎年注文する教材、アサガオの給水鉢の支柱を立てる穴にぴったりはまります。給水鉢にはもちろん支柱もついているのですが、長年使っていると支柱が無くなったり壊れてしまったりするので、それの補助としてこのホワイト丸パイプはぴったりです。3本から4本たてて、それに紐をまきつけて支柱にしています。表面がつるつるですので、ひもが滑らないよう、布テープなどで紐がずり落ちないように固定しています。また、花壇など地面に直植えの場合、ホワイト丸パイプを何本か地面に刺して立てて、園芸用ネットを取り付けて使用しています。この場合、植物の重量で、丸パイプが曲がってしまうことがあります。園芸用ネットを使う場合は別な支柱を使うのが良いですね。
- 用途:
- 部品加工用治具
- 対象商品:
- 40357283
機械加工時の治具として使用するために22本を購入しました
LOTによるかもしれませんが内径の個体差が0.02mmほどでしたので使い易かったです
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- パーツへの加工ベースに
- 対象商品:
- 40357292
軟質樹脂の一体成型ホース繋ぎ口が破損したため差し込み用部品ベースとして購入。
ダイス加工を行い挿入し無事役目を果たしました。
なかなか小径でちょうど良い部品がなかったので助かりました。
硬さは人によっては物足りないかもしれませんがその分加工しやすいとも言えます。
- 用途:
- ドリル穴開けガイド
- 対象商品:
- 40357256
価格も安価で材質も良く、お得感が良しです。私はいい買い物でした。
また加工もしやすく期待通りでした。
ご意見ありがとうございました
- 用途:
- 延長用パイプ
同時期に購入したホースクランプと一緒に延長用パイプとして活用させていただきました。
ご意見ありがとうございました
- 用途:
- 製造時の小道具に
長さ的にもとても使いやすく重宝しているがパイプに貼り付けてあるバーコードシールを剥がす時に必ずパイプに粘着が残る為、その粘着を除去するのがとにかく面倒。本数的にも1度に多くの数を発注する為、1本1本に貼ってあるので「剥がす」動作に「粘着を取る」が追加され時間がかかる。綺麗に剥がせるシールに変えてもらえることを願う。製品的には★5を付けたいぐらい。