バインダーのレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バインダー 光モール
光モール
179 / 税込 197
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-03
用途:
換気口の防虫網枠製作
対象商品:
40359575

換気口用防虫網を試作するために購入。
本来は紙/フィルム状の掲示物の固定に使われるものと解釈しているが、防虫網を張る枠として流用してみた。
咥える力が程よく 枠にした時の強度も高そうに感じるが、サイズが大きいので構造試作までsとしました。

2021-01-18
用途:
プラダンの補強
対象商品:
40359566

使い方にコツがある。溝より大きめの棒で口を開いて癖をつけて挟む。発見するのに苦労した。価格が安いので我慢。

2人が参考にしています
2020-09-20
用途:
プラダン端部補強に

ポリカーボネート製プラダンを二重窓用として、アルミサッシ窓の内側にレールを敷き、左右に開閉出来るようにして設置したが、次第にプラダン端部が、開け閉めの物理的な動きで欠けたり折れたりして、痛んできた。もともとプラダンは強度的に弱いので、恒久的に使うなら何らかの処理が必要だった。そこで、今回、本バインダーを端部処理材として使用した。接着剤は、色々検討したが、モノタロウの「もっとくっつけ」を使用。今のところ、上手く接着できている。

2人が参考にしています
2017-11-30
用途:
寒さ対策として壁フサギをする際
対象商品:
40359566

プラダンのしなりをなくすために両脇に使用した。値段も安いし商品もしっかりしているため仕上がりが非常に良かった。

2022-12-13
用途:
ポリカを挟むなら3ミリが最適
対象商品:
40359566

ポリカで内窓を製作するのに購入。本来ならポリカでフレームを作りたかったけど幅が狭くて取り付け場所に合うレールがなく、こちらを選びました。
サイズ感ですが、3ミリ用でピッタリ。4ミリ厚は入るけどきつい。パネルにはめ込む時木槌がないので金槌で叩いてたら端が割れました。当然と言えばそれまでですが強度は期待出来ません。長期使用には向かないと思います。取り扱い注意。色はホワイトというよりオフホワイト。光の加減ではベージュです。

2人が参考にしています
2015-12-18
用途:
暖房時のサッシ窓の耐湿度対策として使用
対象商品:
40359566

二重窓用のポリカ中空ボードの端枠として使用し、耐湿度効果抜群です。

2016-04-11
用途:
ポリカーボネート(厚み4mm)の埃カバー兼レール部分に使用
対象商品:
40359566

二重窓用に使用しました。
端っこから斜めに押し込み徐々に嵌め込もうとしましたが
ポリカーボネートの溝に引っかかってしまい難しかったです
また、スライドさせる方法も試しましたが、90cmくらいスライドさせたところで
摩擦がとても強くなり最後まで嵌め込むのは困難でした(油を入れても同じでした)
(ペンチで引っ張るとよかったかも)
最終的にうまくいった方法は、(キャッシュカードのような素材の)カードを2枚を
バインダーに入れ、ポリカーボネートに挟み込んで
カードを交互にスライドさせつつバインダーを押し込むように
バチバチと嵌めこんでいく方法で、1mの作業が30秒ほどで終了しました
バインダーにはバーコードのようなシールが直に貼られているのですが
そのまま剥がそうとするとネチョネチョする場合があるので
予めドライヤーなので温めてから剥がしました

21人が参考にしています