塩ビパイプVP 1mのレビュー
2021-08-19
- 用途:
- ロールタイプのエアーパッキンの支柱として使用
- 対象商品:
- 40358805
定尺4mのパイプを1mに切断し、4本取りしたものと思われますが、長さのばらつきが±20mm位あり、かつ1mより短い物がありました。切断面のバリも酷いです。手直ししなくても良い程度の加工仕上げを希望します。
16人が参考にしています
2015-04-10
- 用途:
- 配管
- 対象商品:
- 40358735
ホームセンター等で購入した際は、商品のシールを剥すのが大変だが、モノタロウさんで購入した商品のシールは非常に剥しやすくて良い。
1人が参考にしています
井澤農園 様2014-06-01
- 用途:
- 灌水セットを作る材料に使用
- 対象商品:
- 40358762
何ら問題になることも無く、作ることが出来ました
要望としては2mものも欲しいです
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2014-01-25
- 用途:
- 配線の保護
- 対象商品:
- 40358744
配線の保護用として、CD管やPF管はバラ売りしていないため、今回は4m単位で購入できる塩ビ管を使用しました。1本1mなので簡単に配管できました。
2人が参考にしています
2013-07-23
- 用途:
- 通信ケーブルの保護管(欠損部の補綴)
- 対象商品:
- 40358753
1mでは長さ不足、採用出来ず即刻全量廃棄。定尺半裁2mx2本または三裁1.33mx3本の商品が必要。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。