配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしのレビュー

平均満足度 4.62 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール
JFEスチール
3,798 / 税込 4,178
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-22
用途:
パイプクランプ用に使用

最近はホームセンターでのガス管取り扱いが無くなり、長尺材のクランプに困っていました。2.75M品と長さも丁度良く助かりました。

1人が参考にしています
笠山 様2023-08-17
用途:
トラックのマフラーに
対象商品:
40360555

マニ割には欠かせない肉厚の配管です。鉄管を使う事で鉄の柔らかい音が出せます。

1人が参考にしています
Schoredinger Racing 様2021-07-09
用途:
自動車部品製作、工具収納等製作

何にでも使えて便利です。
中に詰め物無くても曲げやすく、肉厚もあるので収納等であれば強度も申し分なし。
しかしもう少しラインナップがあれば尚良し。
肉厚があるのはありがたい事もあるが、重量が気になるところもしばしば。
外径40のT2.0や、もっと薄いものも選べれば本当に文句なしのパイプ。
わざわざ高いお金出して機械構造用鋼管も買わずにこちらで済ませることが出来る。

1人が参考にしています
2021-05-20
用途:
バイク改造で使用。
対象商品:
40360503

エンジンスワップ時にフレームを追加したくて購入。厚みもあって強度十分。
2本もあってものすごく余る。。何作ろうか。

2023-06-22
用途:
配管工事
対象商品:
40360512

蒸気配管用に使用しているがなぜ白パイプの様に4mの物が無いのだろう。

3人が参考にしています
FTY Factory 様2020-12-31
用途:
探してみたら…
対象商品:
40360555

この径のパイプが… ここにあるとはww 何でも売っているやんモノタロウさん ありがとうです。

1人が参考にしています
エコラボ合同会社 様2021-06-09
用途:
洗浄機入替工事
対象商品:
40360512

2本入りの明細を見落としてしまいました。
1本売りにして欲しいです。
在庫します。

2020-04-28
用途:
アクセサリー製作
対象商品:
40360521

バイクをいかつくするためアクセサリー(エンジンガード的なもの)の製作に使用しました。パイプを曲げることに色々とチャレンジしましたが、挫折し、溶接で製作することにしました。元々、溶接に適しているパイプなので、イメージどおりに作れました。2本セットだったので、1本で半額の商品があっても良いと思いました。

南建設株式会社 様2020-06-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
40360546

ちょうど良いサイズがなかったので助かりました
また利用します

株式会社アムマックス 様2019-11-27
用途:
店内棚 工作
対象商品:
40360512

エルボー ニップル チーズ使用してオリジナルの店内ディスプレーだな娘の鉄棒などに使用しました。コストパフォーマンスが最高です

1人が参考にしています
工房スローハンド 様2020-06-07
用途:
鋼管を使ったキャリア
対象商品:
40360503

溶接性も普通で問題無く使用出来ました。送料が別途必要なのが残念です。

株式会社城座電機工業所 様2019-12-06
用途:
計器、照明等の取付サポート用
対象商品:
40360555

半切で手配ができ、納期も問題なく、送料もコスパがいいです。

2019-04-11
用途:
団地ベランダ手摺補修時
対象商品:
40360512

発注から納品までの時間は早く大変便利。急な作業でも間に合い大変満足でした。品質も良好。

1人が参考にしています
2019-07-10
用途:
機械の補強
対象商品:
40360512

早く届いたので、機械の使用迄になんとか間に合いました。
ありがとうございます。

2019-02-06
用途:
うんていの作成
対象商品:
40360512

加工しやすくて非常に良かった。サイズもちょうど良かった。

2019-05-18
用途:
自然薯、長芋のつるのネット支柱
対象商品:
40360512

市販の園芸用品の支柱は長くなると強度不足、また収穫までの期間が長く蔓も重く、台風に合うと市販の支柱は折れてしまう。単管を使用している所がありますが作業が大掛かりすぎる。

ORIGIN WORKS 様2018-08-08
用途:
パイプクランプ用
対象商品:
40360512

パイプクランプ用に購入しました。
使用に問題無く、値段も安いので、大変、重宝しています。

2017-01-20
用途:
オリジナルクランプ作製用
対象商品:
40360503

理想どうりの商品で加工を施してオリジナルクランプを作成しています。15Aのサイズ(クランプ)は既製品ではありませんので助かります。

2人が参考にしています
2016-02-15
用途:
ブドウ棚材料
対象商品:
40360521

思ったとおりの一般的材料です。

2016-10-03
用途:
アンティーク造作クローゼット
対象商品:
40360503

サビがあり、表面も粗くあまり家具のアクセントには向いていなかった。そのままては使えなかったのでヤスってから黒錆加工して使いました。。