壁点検口のレビュー

平均満足度 4.14 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
壁点検口 ダイケン
ダイケン
2,198 / 税込 2,418
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-08
用途:
壁開口作業時
対象商品:
40358412

可愛いサイズで
必要とする寸法にぴったりでした、その分の開口サイズが欲しかったので良かったです。

2022-10-21
用途:
水回り修理でボードに穴が残り、再修理のために点検口を
対象商品:
40358507

建築関係者ではありませんが、いろんな工事を眺めるのが好きで、DIYしてます。台所給湯器の配管漏れが発見され、流し台側からは手狭なので、隣の物置部屋のボードを破って修理となりました。ギザギザ穴が残ったので、穴より一回り大きい壁点検口を設置。(天井点検口はきゃしゃですが)壁点検口はしっかりですね。壁の桟のない部分はボード裏に角材を接着しておき、型通りに取り付けられました。DIYで貼った壁紙の残りがあったので、見事に一体化した点検口に。

2人が参考にしています
2021-10-06
用途:
点検口
対象商品:
40358482

開口寸法さえ間違えなければ、取り付けは簡単です。。

2020-07-29
用途:
壁点検口として使用
対象商品:
40358507

シンプルな構造で堅牢性もあり点検口としては最適だと思います、

2人が参考にしています
2020-08-19
用途:
屋根裏点検のため

雨漏りしていないか確認するため。
取付簡単でした。我家天井裏点検口無し。

2人が参考にしています
2019-07-23
用途:
アンテナ配線工事に付けました
対象商品:
40358491

新たにアンテナコンセントを付ける際に点検口を漬け配線を張回すのに便利かと思いつけました。安価の割にしっかりとして良かったです。

3人が参考にしています
2018-10-03
用途:
天井の点検口のドアーに使用
対象商品:
40358446

取付方法も簡単で 仕上がりの見てくれも良く満足しています。

1人が参考にしています
2024-09-29
用途:
壁の中にドレンコックを設けたため壁点検口を取り付けました。

開いたときに上の部分が内部に30㎜ほど入るためそれが水道管に干渉するため水道管を少し移動させる必要がありました。

カピリナ デザイン リフォーム 様2018-02-27
用途:
木工事
対象商品:
40358491

施工性も良く、使い勝手も良いのでまた購入しようと思う。

1人が参考にしています
2016-12-25
用途:
ネコの通用口用
対象商品:
40358464

ボードに穴を開けただけでは見栄えが悪いので、枠をはめて見栄えの良いネコの通用口を作りました。

1人が参考にしています
2016-04-26
用途:
自宅の配線用ダクトの壁に取り付けました。
対象商品:
40358421

20cm幅のものと構造は同じですが、精度面で少々劣るようです。開閉扉と枠の間の隙間が思ったより大きく(2mm程度)、少々気になりましたので、星4つにさせて頂きました。

1人が参考にしています
2016-03-05
用途:
点検口として
対象商品:
40358464

6個購入しましたが、3つ大きな凹み傷がありました。1/2の確率とはサイヤクです。
梱包時に
十分目視出来るものでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2014-04-04
用途:
ビル内装改装
対象商品:
40358421

しっかりしていて、とても満足です。

2012-10-30
用途:
壁の点検口に
対象商品:
40358421

WE25Jタイプは、外枠を留めるビス穴は、上と、左、右それぞれ1か所ずつ。なぜか下には空いていない。
3か所でも250角と小さいこともあり頻繁に開け閉めしない所なら問題ないかもしれないが、乱雑に扱うのは、閉まり際に、外枠についている板バネが内枠と干渉してテンションがかかるようになっているため、ロックをかけて締める時にややグラつき感がある。
商品は内枠外枠ともにしっかりしていて菱形に変形したりすることもない。さすがはダイケン製。

2人が参考にしています