(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)のレビュー

平均満足度 4.38 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ) 大阪魂
大阪魂
209 / 税込 230
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-26
用途:
紛失した眼鏡のねじとして
対象商品:
40411052

眼鏡のねじが頻繁に抜けてしまい最後には行方不明になったので買いました。3mmの長さの方が丁度いいのですが脱落防止のため1mm長めの4mmにしました。

2022-09-30
用途:
ラジコンヘリのモーター固定
対象商品:
40411043

長さが丁度良いのが、近くの店には置いてない。長すぎるとモーターの回転部分に干渉、問題なく使えました。

2022-11-16
用途:
カメラの修理
対象商品:
40411043

デジタルカメラを長い間使っていると錆びてきますが、自分で直すために使っています。

2021-02-24
用途:
検査工具に使用
対象商品:
40411061

ドライバービットの先端に着磁したく鉄製をチョイスしました。
100入りで易く購入できたので助かりました。
ホッチキス止め包装ではなくがチャック付きパックに入れてもらえると
開封後の保管が楽になると思います。

2019-04-14
用途:
メガネのねじとして
対象商品:
40411043

自分のメガネに適合してなかったので、使ってませんが、問題ない外見です。

1人が参考にしています
2018-08-18
用途:
修理用
対象商品:
40411061

ホームセンターでは手に入らないサイズなのでとても助かる。
難を言えば、鉄/ニッケルのナットが見つからないこと。
黄銅/ニッケルになってしまう。

2020-03-30
用途:
メガネのネジ
対象商品:
40411052

メガネのネジを紛失したので購入
念のため3mmと4mmを同時購入
本来は3mm長さがベストだったようですがこちらのネジは頭部が大きいようで
メガネ側の頭部が収まる枠に入らず3mmだと落ちてしまいました
しかし4mmなら頭部が収まらない1mm分をカバーし先端部分が
きちんと届いて固定できました

1人が参考にしています
2019-08-16
用途:
サングラスのフレームヒンジ部のネジ
対象商品:
40411052

サイズが小さいのでピッタリ合うか不安でしたが問題なく使用できました。元のネジを紛失してしまいましたが、こちらでピッタリのものを購入でき良かったです。

1人が参考にしています
2019-06-13
用途:
小型機械の修理
対象商品:
40411052

なかなか見つからないサイズのネジでしたが、簡単に購入できて助かりました。品質も問題なさそうです。

2017-05-22
用途:
眼鏡の修理時
対象商品:
40411043

眼鏡のねじがはずれてなくなったので、それに使用しました。ぴったりでした。

1人が参考にしています
2017-11-11
用途:
サングラスのテンプル固定のために購入
対象商品:
40411052

サングラスのネジが取れたため耳かけ部分が取れてしまいました。このため固定用のネジが必要となり購入しました。元々のネジとサイズが同じであるので、きちんと固定することができました。

1人が参考にしています
武藤電機製作所 様2016-11-06
用途:
模型工作 カメラ工作
対象商品:
40411052

ビスの長さを再加工する必要があり切断と仕上げのしやすさ、ドライバーに磁力で吸着できるので作業性が上がる。切断によるメッキの強度も今のところ問題は起きていません。

2015-10-20
用途:
模型工作
対象商品:
40411061

もうワンサイズ長いものがあるとよい