ナイロンナット1種(ステンレス)のレビュー
- 用途:
- 船の艤装の、色々な所に使用します
ナイロンスリングの、硬さが丁度良くてとても良い使用感です。
- 用途:
- バイクの。。。
- 対象商品:
- 40411585
バイクのチェーン調整のナットをナイロンナットに交換。ステンレスで錆びないし固定されるのでタイヤ交換などの時にも扱いやすくなります。たくさん入ってるのでいろんな所にも使ってます。
- 用途:
- 開閉ヒンジ(海水)ピン緩み止めに使用
- 対象商品:
- 40411551
締め付けロックでなく適度な隙間をを取る為のヒンジピンの緩み止めに使用、安価で最高に良い。
- 用途:
- エンブレム固定
- 対象商品:
- 40411567
車両のエンブレムを固定する為に購入。
締めすぎるど割れる恐れがあり緩すぎると外れるので適度で固定出来て重宝します。
- 用途:
- ナットのゆるみそうな場所に、活用しています。
- 対象商品:
- 40411567
ナットのゆるみそうな場所に、活用しています。
屋外のゆるみそうな場所に使うと、ゆるまないので、助かります。
- 用途:
- 機器製作用
- 対象商品:
- 40411551
品質が悪い。40個ほど使用してみたがそのうち10個は不良品と思われる状態。ビスにねじ込むとナット内のナイロンが飛び出してしまうものが多い。しかもそれを取り外そうとするも今度はそのナイロンのせいか?ビスをねじ切らないととれなくなる始末で見た目は普通で問題なさそうでしたが使用してみると不良品が多く製品製作には向きません。
ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- ルーフキャリアの補強のバーの取り付けに。
- 対象商品:
- 40411585
いくつかのナイロンナットの仕上げの清掃が悪く中に切削子が残っていてネジがかじってしまいボルトの折損が発生しました。使うときはパーツクリナーで清掃して使用すれば大丈夫です。
- 用途:
- 機械のメンテナス
- 対象商品:
- 40411551
通常はナット、ワツシャ-スプリングワッシャ-等で固定しますが、不安のないナイロンナット
で緩み防止に最適です。
- 用途:
- PVC プレートを固定するのに使用しました
- 対象商品:
- 40411585
ステンレスプレートにPVC プレートを固定するのに使用しました。ネジを締めすぎるとステンレスプレートが歪んでしまうため強く締め付けることができずにいましたが締め付けが甘いと緩む恐れがありこのナットにたどり着きました。使用時間が少ないので効果はよくわかりませんが使えると思います。
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
- 40411551
ロックナイロンがナットから外れます。100%外れるわけではありませんが、結構外れます。安いのは嬉しいですが、これでは...