ナイロンナット1種(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.16 (43件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ナイロンナット1種(ステンレス) 大阪魂
大阪魂
1,798 / 税込 1,978
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
43件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ロマンス製菓株式会社 様2017-09-25
用途:
設備のメンテナンスに
対象商品:
40411576

安価ですが当方の使用目的では十分な品質。NB品との違いはわかりません。
継続して使っていこうと思います。

鹿島製作所 様2021-09-02
用途:
一度締めて、緩めようとしましたら、全部焼き付いて取れなくなり、切断しました。
対象商品:
40411603

以前金属製緩み止め使い、焼き付いたので、樹脂製なら大丈夫と思いましたが、同じ結果でした!ねじ山の精度が荒いのですか?

石川県立大聖寺実業高等学校 様2018-06-09
用途:
ねじ締結用
対象商品:
40411551

普通のゆるみ止め付きのナイロンナットです。ナットは振動で緩んでくることがよくあります。このナイロンナットならば強く締められない所でも緩みませんね。

2020-09-22
用途:
エンジン物は振動が出て、ナットが緩むので、それに使用します。
対象商品:
40411551

普通のナット使用時にはネジ止め剤を使用していました。メンテナンスの時に外す必要がある場所にはナイロンナットは有効でした。

2018-05-01
用途:
ゆるみ止めに対応
対象商品:
40411567

ゆるみ止めに対応したが、一回からの締めつけなら良いと思うが、何度か使い回しをしたら。中からナイロンが滲み出てきた。50個程使い、15程確認。Wナットの方が良いのかな!?又は対応・対処法が有るのかな?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

確認しましたところ、ナイロンナットの再利用は基本5回までになります。
それ以上になりますと、摩耗によりゆるみ止め効果が
落ちてしまいます。

繰り返し使用となりますと、使用環境にもよりますが、Uナットやハードロックナットを推奨致します。

何卒宜しくお願い致します。

2016-10-09
用途:
ポストのアングル固定
対象商品:
40411551

振動での緩みが心配で、以前から使用しています。製品がさらに良くなりました。

2人が参考にしています
2018-11-14
用途:
照明器具の取付
対象商品:
40411594

この製品は、品質も良く、価格も手頃なので、いつも利用させていただいております。

2018-08-10
用途:
車のカスタムで使用
対象商品:
40411585

ステンレスでこの価格はとても良いと思います。
若干厚みがあるんですもう少し薄くなればもっと良いと思います。

株式会社リンフォース 様2016-12-26
用途:
部品の取り付けボルトに使用
対象商品:
40411551

振動にて部品が外れるクレームが有り急遽、採用しました。
ナット外れは無くなると期待しています。

1人が参考にしています
有限会社カーム 様2016-07-23
用途:
オートバイ、の整備に使用しています。
対象商品:
40411567

ステンレス製のため錆びなくまたゆるみ止めがついているため車体の下部に使用しています。安価であるため大変重宝しています。

2人が参考にしています
2018-02-17
用途:
メンテナンス用
対象商品:
40411585

素早い配送に満足。製品自体については、特に不満はない。

2018-10-04
用途:
機械の組立て
対象商品:
40411551

複数回リピートで購入していますが、今回の物は色目が黒っぽいものでした。
大阪魂ブランドのステンレス製ネジは他にも購入していますが、こういった事は今回が初めてです。
見える部分に使用しているので在庫分とは混用できませんでした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2014-05-03
用途:
ナットの脱落予防
対象商品:
40411567

SUSのナイロンナットが100個入ってこのお値段。
品質にも文句なしです。

2人が参考にしています
2013-12-06
用途:
追加装備品の装着。
対象商品:
40411585

スプリングワッシャーで規定トルク締付が出来ない箇所に最適です。緩みも無く安心して使えます。

1人が参考にしています
2014-01-15
用途:
ボルトに装着する
対象商品:
40411585

緩まない
最高

2人が参考にしています
2017-04-15
用途:
フレームの組み立て
対象商品:
40411567

これ、ホームセンターで買うと@50円もするので大助かりです

2人が参考にしています
2017-03-20
用途:
ナットの脱落防止
対象商品:
40411594

はずれを引いたようだ。ボルトに締めてる途中で進まなくなった。戻りもしない。グラインダーで切るか。残念。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ナイロンナットの場合、手回しだと進まないことがあります。
電動・空圧工具でも作業不可な場合はご連絡くださいませ。
よろしくお願い致します。

有限会社フレッシュ自動車 様2016-11-23
用途:
ボート ジェットスキートレーラー関係
対象商品:
40411603

価格が安い為か結構な割合で不良品があります 締めると途中で固くなり緩めようとしてもネジ山が削れて外れません 仕方なくグラインダー等で切断しました

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡させて頂きますので、宜しくお願い致します。

有限会社カーム 様2015-06-30
用途:
バイクの
対象商品:
40411576

分解整備の際しか手の届かない箇所の組み立て時に鉄製のナットと交換して使用した。錆による固着防止に便利であった。

2人が参考にしています
2016-01-28
用途:
オートバイ整備
対象商品:
40411576

品質が安定していないです。質が悪いナットが混ざってます。ねじが真っ直ぐに切られていない物もあればナイロンを固定する為のステンレス部分がボルトに干渉してしまい、ボルト側のねじ山を傷つけるためにボルトから外れなくなる事や、ボルトのねじ山が完全に潰れてしまいます。今回特殊なボルトに使用したのですが、運悪く、悪いナットを入れてしまいボルトを交換しなければいけなくなりました。特殊なボルトだけに手に入らず困っています。安くていいなぁと思っていたのですが、安かろう悪かろうなナットも入っているので、相手側のボルトがいくらでも交換できるような部分には良いかなとは思います。

4人が参考にしています