パワーリレーのレビュー
- 用途:
- 100V1Aで作動する人感センサースイッチ回路に使用
- 対象商品:
- 40414062
注文時リレーとソケットの相性の記入があると探しやすい
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 電源開閉
- 対象商品:
- 40414062
まだ、十分な時間検証できてませんが、
コストパフォーマンスはすごいです。
ただ、リレーと純正のソケットの値段が
ほぼ同じ状態なので、適合するソケットも
大阪魂価格で供給していただければと思います。
(200円くらいで!?)
- 用途:
- AC/バッテリー切り替え
- 対象商品:
- 40414062
さすがに大阪魂の名前がついてるだけあって、非常に良い品質で大満足です。LED点灯について(接点ON・わかりやすいが、節電志向の方には選択肢があってもいいのではないでしょうか)
- 用途:
- スイッチの容量UP
- 対象商品:
- 40414062
とてもコストパフォーマンスが優れた商品だと思います。電気街に行かなくてすみました。
1つ言うならば12V用があると、とてもいいです。
- 用途:
- 24vのトラックのヘッドライトの切り替え
- 対象商品:
- 40414087
ちょうど24v駆動出きるので ヘッドライトの切り替えスイッチが電流に弱いので リレーに替えました.これでまた車検が通ります.
- 用途:
- 散水用でポンプの駆動用
- 対象商品:
- 40414062
足の部分が1~3本曲がっていました。(2個買って2個とも)、同時に買った5Aタイプは真っ直ぐでした。輸送は全く問題ないと思われます。保管から出荷の間と思うのですが。ソケットを壊しかねないのでよろしくお願いします。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 検査装置の組み込みで。
- 対象商品:
- 40414087
4極及び2極のリレー(共にDC24V)接点の不良が出ましたので、信頼性が今一つで、悩んで居ります
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 設備の保守
- 対象商品:
- 40414071
この価格で大手メーカー品とほぼ遜色ない状態で使用出来ています。
価格に合わせて寿命が1/3なら論外ですが、今のところ問題無く稼働しています。
このままデータを取り経年変化による劣化を見守りたいと思います。