バーエンドミラーのレビュー

平均満足度 3.53 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バーエンドミラー BIKE’N ROLL(バイクンロール)
BIKE’N ROLL(バイクンロール)
1,298 / 税込 1,428
バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
36件中 21~36件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-22
用途:
自転車用
対象商品:
41017103

写真で見るより、小ぶりな印象でしたが、このぐらいが適当。

2014-11-24
用途:
自転車整備
対象商品:
41017103

かなり小さいけれど慣れれば問題ないかと。100円ショップでもっと見やすいのがあるのでお値段的にはちょっと考えもの。

1人が参考にしています
2016-02-10
用途:
クロスバイクに装着
対象商品:
41017103

鏡の凸面度はかなりきつい。各部の可動範囲が広く位置調整の自由度が大きい。アルミハンドル(内φ16)にピッタリ嵌るが、締結する“コーン”のテーパー角のせいかハンドルにしっかりとは固定されない。

2014-03-23
用途:
クロスバイクに装着
対象商品:
41017103

毎日の通勤に、クロスバイクを使用しています。今まで装着していたミラーは、一般的なタイプのものです。しっかり固定しても、振動のせいでぐらついてしまいます。自分の体が邪魔になって、後ろがよく見えません。このミラーを装着したら、2つの問題がまったく無くなりました。

2014-07-01
用途:
自転車のバックミラー
対象商品:
41017103

ミラーの動く自由度がもう少し多い方が良い。

2014-05-12
用途:
ロードバイクで街乗り時の後方確認に使用・・・の予定でしたが
対象商品:
41017103

商品取り付け時壊れて使用できませんでした。
ネジを閉めると内径が太くなって留まる仕組みのようですが、閉めていく途中で硬くなり、固定されていない状態なのにねじが回らなくなりました。
抜いてみるとメス側が噛んでいるようで、メス側のパーツも供回り。供回りストッパーの爪も折れていました。
元から精度があまりよくなく動きも渋い印象でしたので、クオリティーが悪いようです。
ユニコはなかなかいい用品を出すメーカーで、愛用している商品もあるので非常に残念です。

2人が参考にしています
2014-04-30
用途:
自転車に取り付け
対象商品:
41017103

他の方も言ってるように後方確認に湾曲で広範囲が見れる反面小さ過ぎて危険です。
他のを買いました。

1人が参考にしています
2014-05-12
用途:
自転車走行

後方確認しにくい。凸レンズで凄く小さく見える。
初日時点し画倒れたら根元から折れた。
買わないほうがよかった。

1人が参考にしています
2014-01-23
用途:
クロスバイクのバックミラー
対象商品:
41017103

質感はおもちゃのようで安っぽい。取り付けは簡単だがハンドルバーの内径には緩かったので厚めの両面テープを巻いて、挿入して何とか使用可能になりました。鏡面が凸面のため近くても遠くに見えるし、像が小さすぎて視認性がよくない。面積は小さくても平面鏡にした方が使えると思う。

2013-10-28
用途:
後方確認用
対象商品:
41017103

取り付けも簡単で、角度調整も難しくは無いので良いが、
ちょっとミラー面が小さすぎた。
後方からの音で自動車が来ることは分かるが
ミラーを見たときに大きさや距離感はほとんど分からない。

2013-12-09
用途:
ロードバイクのお友達にプレゼント
対象商品:
41017103

喜ばれました。

2013-04-06
用途:
ロードバイクに取り付け
対象商品:
41017103

ロードバイクで路肩の狭い道路での走行時、大型トラックの追い越しを掛けられるととても怖いです。
後方確認を楽にできるよう購入しました。
軽量なのが決め手でした。
ミラーが小さいのでかなり接近(10m)した時点でないと確認できません。
もう少し大きくてもいいかなと思います。
ほとんどエンジン音で判断してますが、ないよりはあったほうが状況判断が正確になり安心です。

2人が参考にしています
2013-06-13
用途:
自転車へのバックミラーの装備
対象商品:
41017103

ハンドルへの取付は本体だけでは遊びが出てしまうので取付部分に布ガムテープを細切りにして巻き付けハンドルの内径に合わせてから取付ました。ミラーと取り付け部分の間を30cm程延長する必要があったので取り付け部分への負担が増し、遊びが出たための対処です。ネジの規格はM4ナットはナイロン付きです。適度に締まっており、手で角度を自由に変えられます。ミラー部分は軽く、取り付け部分から30cm程度ステンレスで延長しても不具合はありません。

2013-05-13
用途:
クロスバイクに取付
対象商品:
41017103

凸面鏡で小ぶりなため、後方確認が十分とは言えませんが、何かが後方から来ていることはわかります。振動でぶれることもありません。ミラー取付後の角度調整もスムーズです。

2012-11-30
用途:
安全確認
対象商品:
41017103

ストレートバーハンドルに使用しています。最初はもっとフレキシブルに動くと想像していたのですが、関節のボール部分を締め付けるのと、ハンドルに本体を固定するのが同じネジで調整するため、本体が動かないように強く締めると、関節も動かなくなってしまいました。そこでシリコンスプレーを吹き付けたところ、なんとか動かすことができました。しかし、それも2センチほどの溝を移動できるようになっただけで、ボールを自在に動かせるわけではありません。動かし続けていれば良くなるかもしれませんが、破損しそうで怖いです。見た目だけでも、どこかにぶつけたら簡単に折れそうな作りです。もうひとつの関節は、ネジを中心に回るだけですが、こちらは簡単に調整できます。こうして書いていると、自由に動かせなくて使いにくいように思われるかもしれませんが、実際には一度設定してしまえば、調整の必要が無くて楽です。つまり、そのままだと邪魔になるので、普段はハンドルグリップ前に折り込み、使用時には所定の場所に持ってくるだけの簡単な動きです。本体は軽く、振動や風の影響はまったく感じませんでした。鏡は凸面鏡で小さくても見やすいですが、距離感はつかみにくいです。それと夕日、朝日など太陽が入り込むと、まぶしくて使えません。危険な場面では振り返って直接確認するようにしているのですが、それでも早め早めに確認できるので、振り返る回数が減らせそうです。

2人が参考にしています
2013-01-18
用途:
自転車の後方確認
対象商品:
41017103

小さくて運転の邪魔にならなくていい