タフキャップのレビュー

平均満足度 4.39 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タフキャップ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
689 / 税込 758
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-29
用途:
工作機械用

デザイン、強度、ともに良くて気に入っています。
名前の通りタフなやつなので作業場での使用にはちょうど良いです。
価格も手ごろ。
カラーも黒と白の2種類から選べるのが嬉しいです。

2023-12-09
用途:
オーディオケーブル
対象商品:
41054456

コスパ最強ですね。ブレードがメッキなしの真鍮なのも嬉しい所です。

2023-01-22
用途:
防雨型コンセントに使用
対象商品:
41054456

パナソニック(Panasonic)防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 15Aを同時に購入し、
防雨型コンセントに差し比べてみた。
防水ゴムコードコネクタはコンセントに差し込んで、抜け止めの為に右側に捩じると、ゴムだけが空転してしまうが、タフキャップはそんな事は起きない。
防水ゴムコードコネクタ♀側との接続も悪くない。
屋外で使うので、紫外線による樹脂の劣化が心配なだけだ。

2022-08-29
用途:
ケーブルのプラグとして
対象商品:
41054456

屋内用でした。残念。
そのうち屋内用に活用しようと思います。

有限会社ネオグリーンサービス 様2022-04-27
用途:
断線修理
対象商品:
41054456

通常のコンセントより硬くて、ネジでしっかり締まるので使いやすい。

2021-12-03
用途:
リールドラム(延長コード)の保守
対象商品:
41054456

迅速な対応いつも感謝。差し込み部分に同社の防水キャップ式を使用していたが芯線がズルズルと出て心許なかった。
タフと銘ずるは、コードをしっかり固定してくれるものと期待した。
キャプタイヤ部分をしっかり固定して欲しいのだが、2本のビスを一杯しめても思わしくない。・・・故松下氏が墓で泣きそうだ。

1人が参考にしています
合同会社feel-good 様2021-09-12
用途:
延長コード作成
対象商品:
41054456

ホームセンターに販売がなく、探していました。
コード抑え部がもう少し狭いと良いと思います。
20個発注だったので、個包装でなくてもよいと思います。

2021-06-26
用途:
電源タップの自作に
対象商品:
41054456

壁コンが2芯なのでこちらを選びました。変換はしたくないです。
価格が安いので必要十分です。
ケーブルが黒なので黒色を買いました。

2021-08-08
用途:
コンセントプラグ作成
対象商品:
41054456

1.6sq電線に取り付け簡単でした。外径が通常のプラグより大きいのでコンセント廻りがきつくなるが安定感はあります。

2021-04-21
用途:
舞台小道具の電源
対象商品:
41054456

ライブステージで使用する小道具の電源用に購入。ライブハウスは照明の暗い環境なので、万が一踏んでしまっても壊れない丈夫なものが必要。この製品はそんなニーズにピッタリでした。

2020-08-25
用途:
音響関係の趣味
対象商品:
41054465

オーディオ用として2Pタイプのコンセントプラグはなかなか見当たらない。そのような中、
本製品は固定がしっかりしていて、音響的にも忠実な音質を提供してくれるC/Pな製品である。

1人が参考にしています
2020-07-06
用途:
電源プラグに使用
対象商品:
41054456

太いケーブルも使用可能、2Pプラグで安価かつ丈夫で安心して使えますし、オーディオ用途としても良いと思います。

サウンドシャワー 様2020-04-08
用途:
延長ケーブル製作
対象商品:
41054456

これは良いですね、私は最高です、同じ材質でメスも作って
頂ければいいんですけど、作ってください待ってます。

2020-03-14
用途:
コンセントプラグの補修
対象商品:
41054456

通常のゴムキャップだと耐久性に難があったので交換。名前通りタフそうです。

2020-01-21
用途:
工具の修理 延長コードの修理
対象商品:
41054456

ゴム製に比べてとても良いケーブルの接続が簡単だと思います。

2019-08-04
用途:
オーディオ機器用のAC電源プラグに使用してます。
対象商品:
41054465

音質がフラットになり、透明感が増して解像力も増しました。非常に良い商品としてお奨めです。医療用プラグと差は感じませんね。MADE IN JAPANですが、価格が少し高めですので少し下げてほしいですね。

1人が参考にしています
平野建設株式会社 様2019-10-24
用途:
音響現場用
対象商品:
41054456

2スケのキャプタイヤに使用しました。
圧着端子を力一杯締めても安心感があります。
追加購入しています。

2018-10-10
用途:
オーディオ用コンセント増設
対象商品:
41054456

かなり太いケーブルまで使用可能で、価格を考えれば上出来だと思います。

吉田木工 様2018-04-15
用途:
電気設備メンテナンス作業
対象商品:
41054456

接続する電線やケーブルの被覆等(外装)を2本のネジで繋ぎ留めることができる。また、キャブタイヤケーブルなどの丸い断面のケーブルにも対応できる。
改善点としては、① プラグ刃の根元にトラッキング対策用の被覆欲しい。② 外装のケーブル等の留め置きネジ2本は黒色にすると高級感が増す。

2018-02-08
用途:
家電のプラグ補修
対象商品:
41054456

掃除機のプラグが壊れたので補修に使用しました。これだったら壊れないなという安心感があります。ただ、大きさは増すので、ケーブルを全部巻き取ると掃除機本体が立てられなくなるので少しケーブルを残して使用しています。