巻フレキパイプ ステンレス製のレビュー

平均満足度 4.68 (172件のレビュー)
商品レビューを投稿する
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ
モノタロウ
2,398 / 税込 2,638
国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。 【用途】水道用
172件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-30
用途:
給湯器交換
対象商品:
41241986

個人的に他メーカーはフレキが硬く使いにくい感じがあったが、モノタロウブランドは良い意味で柔らかく使いやすい!
価格も安く大変満足です。

1人が参考にしています
コスモソリューション 様2025-12-26
用途:
水回りの補修

賃貸のトイレの補修などに使用します。長さがぴったりに作成できるのできれいに仕上がります。

有限会社水道屋 様2026-03-09
用途:
給湯器、エコキュートの接続、その他めっちゃ使います。
対象商品:
41241986

値段も安くて全く問題なく使ってます。とてもありがたいです

2025-12-08
用途:
給湯器設置時

10m巻きで、邪魔にならず。曲げやすく重宝しています

2025-10-02
用途:
給水給湯配管作業

某有名メーカー品と遜色なし
コスパも良くこれから長く使ってゆきたい

2026-03-14
用途:
給水配管の延長

商品は、とてもコスパが良いのですが、納期が当初の予定より延長になったのが、少し残念でした。

ケーズエレック 様2025-04-27
用途:
エコキュート入替作業
対象商品:
50624637

年間300台近くエコキュートを入替しておりますが一度もトラブル無く作業しており、品質も安定していると思います。

2人が参考にしています
2025-01-06
用途:
圧力のかかる可能性のある所など

13-16。まだ使用してませんが1mあたりの価格が安いのでいいと思います。

1人が参考にしています
O.N.TECK 様2025-06-16
用途:
厨房機械の接続
対象商品:
09221750

他メーカーと遜色なく良い、長さもあるのも良いですね。
これからもよろしくお願いします。

2025-01-07
用途:
水道工事

色々と調べた結果モノタロウさんの巻きフレキが最安でした。
リピート間違いなしです。

2025-11-01
用途:
給水給湯の配管にて
対象商品:
41241986

他のものに比べても値段にも使用にも満足しています。

ライフホームメンテナンス茨城 様2024-12-25
用途:
水道工事で使用しています
対象商品:
41241986

パイプカッターと、フレキ管を潰す工具があれば、簡単に加工出来ますので、水道屋の必需品です。

2025-10-17
用途:
設備業
対象商品:
50624621

職業がよく使うので、この値段ですぐ届くのが助かります

2024-09-12
用途:
給水湯の接続
対象商品:
50624637

低価格に見合った品質ということはなく、加工のしやすさや耐久性が見劣りすることは今のところありません。

1人が参考にしています
2025-06-08
用途:
安い

すごく助かります。
使用感はどのメーカーも同じような感じなのでおすすめかと思います。

2025-03-16
用途:
エコキュート設置にしよう

何度も購入し使用してます
この5年間で今のところ水漏れは一度もありません

1人が参考にしています
2025-02-09
用途:
給水、排水に使用
対象商品:
41241986

値段は安く使用感も問題ありませんでした。これからも購入するつもりです。

2024-08-05
用途:
水道工事
対象商品:
41241986

蛇口接続のツナギ等自在に曲がるので便利に使っています。

アーク住宅設備 様2024-04-11
用途:
電気温水器の配管工事
対象商品:
41241986

もっぱら温水器の排水管として使用してきたが、長年不具合になったことがない。今後も使い続けたい。

2024-03-28
用途:
給水接続工事にて使用
対象商品:
41241986

商品問題なく、安価で愛用させて頂いてます。
在庫で大量に仕入れさせて貰ってます。