静音ナイロンコードのレビュー

平均満足度 4.67 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
静音ナイロンコード マキタ
マキタ
2,198 / 税込 2,418
渦巻き形状が良好な切れ味と静粛性を実現。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-07
用途:
草刈り用

様々なナイロンコードを試したが、マキタ静音ナイロンコードは、他の製品にない切れ味がよく、しかも耐久性が非常に良かった。特に、通常のナイロンコードでは刈り取りが難しいい根本が硬い草に対して、この静音ナイロンコードには、硬度性が高いためか、スムーズに刈り取ることができた。また、コードの耐久性が良いことから、ナイロンコードの取り換えが減少し、仕事の能率と長時間の使用が可能となった。商品名が「静音・・・」となっていますが、「超耐久性・静音・・」が良いのではないかと思います。

1人が参考にしています
2024-06-01
用途:
草刈り
対象商品:
41432431

いつも使用しています。製品名のとうり静音で草もきれいに刈れます。満足しています。

2023-10-20
用途:
公園、駐車場の草刈り

自宅駐車場の草刈り用に購入。
草刈りの相棒はゼノアBKZ315L(2スト30cc・背負式)というハイパワー機をメインにサブ機としてマキタMEM2651UHT(4スト25.4cc両手ハンドル式)を使用
商品名にある「静音」の性能についてはエンジン音にかき消されてしまうのと草刈りしている本人はイヤマフ付きのヘルメットで防護している為分かりません。
草を刈る性能については及第点。スパスパ切れるという印象は薄いが3mmという太さからか少し粉砕しながら刈れます。
ツイスト形状からくるものなのか草への食いつきも悪くないです。BKZ315に取り付けた、三陽金属エルバカッターB型という叩き繰り出し式ナイロンコードカッターとの組み合わせで公園の草刈り(フェンスの外側にある高さ80cm程度の雑草が生い茂るエリア)に挑んだところ、子供の小指くらいの太さのセイタカアワダチソウならバシバシ刈り倒すことができました。
草が密集しているところは少し辛いようでしたが、上から草を押さえつけるように何度か振ってみたところ竿を振る程度のスペースが確保できたので草刈りを継続。
2スト30ccで割と高回転までブン回しましたが、熱で溶着することもなく気持ちよく草刈りできました。
後日、ナイロンコードの在庫が尽きた実家の父に数m買ってプレゼントしたところ「今まで使ってきた中でダントツによく切れる!」と感動していました。

2021-09-29
用途:
草刈り作業
対象商品:
41432431

他社のどの製品よりもよく切れると思います。マキタのウルトラオート4に装着して使用しています。

2021-11-07
用途:
よく切れる
対象商品:
41432422

噂通り よく切れる
静音とかは 判らない

2020-11-26
用途:
草刈り作業時
対象商品:
41432431

マキタのナイロンコードカッターのメタル4に使用していますが、耐久性、コード繰出し性はチタン配合の2.4角コードより満足できる製品のようです。またボビンへの巻き付け作業性も四角断面のものより良いような感じがします。もう1つ追加購入しました

株式会社 望月庭園 様2018-10-08
用途:
除草作業の仕上げ時
対象商品:
41432431

機械を使って刃で除草作業を行い、地面から数センチ飛び出ている草や刈り残した部分を、最後にナイロンコードで仕上げる時に使用しています。種類は色々あるがこの製品はコスパが良くて使っています。

1人が参考にしています
2018-06-15
用途:
草刈り作業
対象商品:
41432431

高速回転での摩耗がもう少し!  カナ   材質をもう少し固くしたら?

株式会社明和 様2017-10-26
用途:
造園作業
対象商品:
41432431

前に別のところで購入し、こちらのほうが安かったので、まとめて購入しました。届くのに少し時間がかかりましたが、満足してます。