CCISオイル TYPE 02のレビュー
- 用途:
- 2stオフロードバイクのエンジンオイルとして
- 対象商品:
- 41448592
普段はGR2を使っていますが、SUZUKIが好きなので使ってみました。
特に違いは感じませんが、上級グレードのオイルなので安心です。
- 用途:
- コレダスクランブラー燃やす方のオイル
- 対象商品:
- 41448592
今回初めてのスズキの2サイクルバイクです。どこのオイルがよいのかわかりませんでしたが、やはりスズキにはスズキのオイルがよいかもとちょっといい方の02にしました。白煙がまた一段と少なくなったように思います。値段も考えるといいですね。
- 用途:
- 旧い2スト バイク
- 対象商品:
- 41448592
アドレス110 2スト に使用しています。クランクシャフトを労るために購入しました。ホームセンターにはまず売ったませんし、バイクショップではほぼ定価なのでモノタロウさんで購入しました。リピートです。
- 用途:
- アドレスV100用として
- 対象商品:
- 41448592
’96年製のCE11Aを現在でも乗り続けています。数年前まではCCISオイルスーパーを入れていましたが、モノタロウでTYPE02を見つけて試しに購入してみました。当オイルは町中のショップ等では売っておらず、価格的には高価ではありますが割引特典が有りましたので送料込みでも安く購入することが出来ました。結果、オイルスーパーよりも吹け上がりと上の伸びは多少良くなったと感じています。今回で2度目の購入でしたが価格はやっぱり高いですね。オイルスーパーの倍近く・・・、もう少し安くなる事を期待します。
- 用途:
- RGV250Γ(VJ21A)に使っています。
- 対象商品:
- 41448592
スズキ純正のCCIS OILの安いのに比べると、あきらかにメカノイズ、ふけ上がりが良くなったと思います。
- 用途:
- 2ストジムニーSJ30に使用
- 対象商品:
- 41448592
同社、安価なCCISから変更してみました。始動性向上は季節変化で体感難しいですが、白煙の減少には目を見張るものがあります。特にエンジン冷間始動時の白煙は80%位減少しています。暖気中、ご近所さんの視線を気にしなくて良いレベル。浮気せずにリピすることを誓います。
- 用途:
- スズキTS185ERに
題記の逆輸入車に使用。基本設計が1970年代のバイクだが煙はほとんど出ず、何より調子がいいです。
この商品についてはモノタロウさんが最安値だと思う。
今度はカワサキKH400に使用予定のため買いだめしました。
- 用途:
- 2ストバイクのエンジンオイルとして
- 対象商品:
- 41448592
純正のCCISオイルスーパーより値段は高いが、スモークが少ないように思う。30年以上前のバイクなので大事に乗るために使っている。バイクの調子も良いように思う。
- 用途:
- 2ストスクーター用に
- 対象商品:
- 41448592
CCISオイル スーパーより柔らかいオイルなので冬のエンジン始動改善に入れてます。煙とマフラーからのオイル垂れが少ないです。もっと値段が安ければなお良し。
- 用途:
- バイクオイル補充
- 対象商品:
- 41448592
スズキ高品質、2サイクルオイル!
RGVガンマ250に使用!
よく回り、白煙もすく無いように思える!
おそらく、安いのはボトルが凹んでたりしているため!? B級品だがオイルには遜色ないためOK
ボトルのコレクターではないので、安いに越したことはない!
- 用途:
- アドレスV100用です
- 対象商品:
- 41448592
どこにも売っていないので購入出来てラッキーでした。明らかにスズキ純正のノーマルオイルとは違いが感じられます。2stしか興味がないので販売中止にならず、この先も継続して販売して欲しいものです。
- 用途:
- ススキの250ccバイクに使用
- 対象商品:
- 41448592
色んなショップを見ましたが、モノタロウが最も安いようで何度もリピートしています。物は申し分無し。安心して使っています。