フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)のレビュー
- 用途:
- 刈払機模倣品エンジン修理
- 対象商品:
- 41459065
通販で購入した模倣品エンジン、オイル漏ればかりしていたので、正規部品による修理として使用しているボルトも違っていた為購入しました。
今は正規品仕様にして調子よく動いてます。
- 用途:
- 自動車整備
純正部品の代わりに。強度が必要なところに使用してます。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 41459205
AE86(4AG)のタイミングベルトカバーに使用しました。45mm(半ねじ)X2個、30mm(半ねじ)X2個、25mm(全ねじ)X1個必要です。30mmは純正は全ねじですが、半ねじでも問題ありませんでした。
- 用途:
- バイクエンジン回りの6角フランジボルトの代用
- 対象商品:
- 41459214
スタンダードのフランジボルトの交換用に使います。オフ車だと頭に泥が詰まるのが難点ですが、一式交換すれば、見た目も悪くないので気に入っています。
- 用途:
- バイク、車のメンテ
- 対象商品:
- 41459187
鉄ネジなので仕方ないのですが、梅雨時期に交換した部分がカバーをかけたバイクでしたがヘックス部分が錆ました。こういうのってどうにかならないものなのか…
せっかく新しいボルトに変えても長持ちしない。
ネジ自体は問題なく良いです。
- 用途:
- 車両の再使用不可のボルト入れ替え時に
- 対象商品:
- 41459494
車両の再使用不可のボルト入れ替え時に使用しました。
強度区分12.9となっているため元々ついていた10.9のボルトより信頼性があります。フランジ形状となっているためワッシャをつける必要がないため大変便利です。
小分けで販売されており、次回もサイズ違いを利用したいです。
- 用途:
- エンジン組付け時の重要箇所
- 対象商品:
- 41459144
以前より使用しており、常に在庫として保有している。
絶対に折れたり緩んだりしてはいけない箇所に、ノルトロックワッシャー(幅広)と併用している。
- 用途:
- バイクのフレームに付くネジとの置き換え
- 対象商品:
- 41459187
バイクの場合、このサイズですとプラスネジなのですが、古いバイク等だと大体舐めちゃいます。ネジザウルス活躍しますw
まぁそうなるとネジは交換する事になるんですが…
鉄、アルミなどに触れるネジでステンレスは出来れば使いたくないのでまとめて購入してます。
- 用途:
- バイクの部品固定。
- 対象商品:
- 41459126
バイクシリンダーチェーンガイドの固定に使用。
一般的なボルトでは、チェーンの振動で緩みガイドを破損させることがある。
フランジ付では、広くトルクがかかり緩み止めとなるため大変有効。
ご意見ありがとうございました
- 用途:
- スクーターのプーリーケース用
- 対象商品:
- 41459205
猛烈に錆びやすい。開封して室内に置いておくだけで錆びを呼ぶのはいかがなものかー
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。