六角穴付ボタンボルト (チタン)のレビュー

平均満足度 4.27 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角穴付ボタンボルト (チタン) 大阪魂
大阪魂
419 / 税込 461
74件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-24
用途:
ステアリングの取り付け
対象商品:
41461901

ステアリング取り付けの為M5の長めなチタンボルト探してたら見つけました。
他のものも買ったことありますが頭が9.5によりホーンボタンリングに干渉していたのにこのボルトは9.2か3の為干渉せずに取り付け出来ました。純チタンの渋い色合いも良いです。

2025-04-14
用途:
ステアリング取り付け

momoのステアリング取り付けに使用。色合いが渋くてかっこいい!

2024-10-29
用途:
車のメンテナンス

バケットシートの取付に使用。とりあえず見た目が渋くてよい!M8×20を使用。

2023-02-21
用途:
趣味工作用として
対象商品:
41461734

チタン材にしてはお手頃価格のため購入しています。
重量を軽くしたい工作物に利用しています。たかがネジといえど本数が増えれば鉄との重量差が効いてきますので。

2022-09-25
用途:
車両のドレスアップに
対象商品:
41461935

海外製カーボンGTミラーの化粧ボルトがステンレスの物でしたが、マットブラックのミラーベースにメッキの質感が似合わなかったので、こちらのボルトへ交換しました。
正直、パフォーマンス重視ではなくドレスアップ目的ですが、落ち着いた感じに纏まったので良かったと思います。

ZURI工房 様2022-07-19
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
41461901

自動車のステンレスが使えない部分に
使用しましたサビないし助かります
(電位差でステンレスに鉄は負ける為)

2022-06-14
用途:
バイクのドレスアップ
対象商品:
41461892

よく使わせてもらいます
見た目は特別奇麗ではないですが「チタン」という響きに優越感を感じます。

2024-05-29
用途:
ロングライド用のクロスバイクに使用
対象商品:
41461874

気持ちの問題ですが少しでも重量増やしたくないのと沿岸地域なのでチタン製のボルトを使ってみましたがなんせすぐナめる。レビューよくよく見直すと六角は1.4mmがベストなのではとあり、これでは携帯工具等ではメンテもままならないので普段遣いならまだしもロングライドでは使いたくないと思いました。せめてよくある1.5mm角の穴に改善されれば極端な話全部のネジ替えてもいいとは思えますが。

藤田建築土木設計室 様2022-03-28
用途:
バイクのバックステップ取付に
対象商品:
41461856

ほんの8本程度を替えただけでは軽くはなりません。
しかも目立たないですし、完全に自己満足製品です・・・
とはいえ軽くて高強度ですし、ネタにはなるかなぁ。

2021-09-25
用途:
ネジ
対象商品:
41461953

自動車のナンバープレートの取付けに使用。自己満足向け使用方法。

2021-07-17
用途:
車両フルバケットシートの取付
対象商品:
41462057

鉄ボルトM8-25Lボですと11gでしたが、こちらは6gでした。
ネタで購入しただけですが、品質(質感)はとても良いです。商品写真はなぜこんなに鉄っぽいのか。。実物はヘアライングレーのような色味です。

3人が参考にしています
2021-07-08
用途:
レコードのカートリッジ取付用
対象商品:
41461673

レコードのカートリッジ取付用にチタンのネジを使ってみたかったので買ってみた。多分元のアルミネジより良くなったと思う。多分。これに限らず細かい部品も数量で安価に買えて助かります。

2021-05-06
用途:
紛失したネジの代わり
対象商品:
41461655

いつの間にかに使っていた物のネジが外れ、小さいネジなので探しても見つからず代用品として購入。サイズが多岐にわたっていて助かる。

2020-08-20
用途:
オートバイの改造に必要なワンオフパーツ製作
対象商品:
41461917

オートバイの改造に必要なワンオフパーツを製作して固定するのに使いました。引っ掛かりやすいネジ山も問題なく、相手がタップ立てたばかりのアルミでも問題なかったです。もちろんスレッドコンパウンドの使用は大前提ですが。見た目もチタンらしくて、磨きまでは好みの問題だと思いますが、この仕上げでこの価格は、お気軽に使えるところまでもうちょっと!な
かんじでいいと思います。

2020-11-19
用途:
オートバイ
対象商品:
41462014

オートバイの軽量化に取り組んでおり購入。1個から注文できて助かる。所望の使用通りで使用問題なし。

2020-10-07
用途:
オートバイへの部品取り付け
対象商品:
41461944

鉄にはないかっちりとした感じと半分の重量は魅力です。

2020-03-16
用途:
ロードバイク
対象商品:
41461761

64チタンほど強度がないチタン素材なのかロッカク穴が小さめですが、締め付けトルクを守れば、強度も仕上げも良いと思いました。ボルトの頭が小さめなので軽量化や見た目が良いです。使用ヶ所によりボルトの頭が大きい場合は、ヤスリで加工も可能でした。

2020-02-22
用途:
自転車部品取り付け
対象商品:
41461777

届いたものは商品画像と違い、艶があって見た目もきれいでした。六角の穴やネジ部も精度が良いのか、六角レンチもすんなり入り、ねじ込みもスムーズでした。

2020-01-19
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
41461987

バイクのブレーキディスクのフローティングボルトに使用しました。
無垢のチタンカラーが大人しめの雰囲気を醸し出してます。

2020-01-14
用途:
付属品の装着
対象商品:
41461996

異常に高額な類似品が氾濫する中、リーズナブルな価格設定と確実な品質で、これこそ探していたモノです。今後とも是非とも宜しくお願いします