六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可のレビュー

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-20
用途:
米国製機械の固定
対象商品:
41465182

なかなか一般流通していないサイズなので助かりました。ただ、微妙にネジ径が大きいようで、ネジ締めが少し固かったです。ノギスで測ったところ、手持ちの同規格のインチネジと比べて0.05mm弱ですが差がありました。ピッチは変わらずです。

2021-02-15
用途:
ホビーのメンテナンス
対象商品:
41465173

材質はSCM435で精度も問題なく安心して使用できる商品です。

スーパーヘアー 切りっT 様2020-11-29
用途:
痛んだネジとの交換
対象商品:
41465654

ぴったりでした。ステンレスもいいのですが雌ネジ側がスチールなのでこちらを購入しました。

2019-07-30
用途:
Buell アメ車の整備

インチ並目 UNCはアメ車によくあるサイズで、国内で手に入れようとしたら、中々に苦労する。
六角穴の偏心、雄ねじのバリ、潰れ等はなく安心して使える。ただ、表面処理が黒染めなので防錆対策をしてからで無いと使えない という点はマイナスである。可能であれば、表面処理が黒染め以外(クロメート等)の物もラインナップに加えて頂きたい。

5人が参考にしています
2022-01-21
用途:
マッカラーのチェーンソー修理
対象商品:
41465566

40年近く前のチェーンソーであるマッカラーMiniMac110のクランクシール交換作業の折、クランクケースボトムカバーの4本のボルトのうち、1本が破断を起こしていた。パーツリストには「216857 - Screw - Hex hd 12-24 x 1」とあり、UNC #12 24山 1インチ長である事が記載されていたが、同社は既に消滅している事から新品部品は購入できず、ユニファイでも極めて特殊なサイズの為捜索に苦慮したが、大阪魂で同サイズの高力ボルトが設定されていたので、どうにか修理を完了する事が出来た。
純正部品同様に、このサイズで頭が六角ボルトならなお良かった事(一応4ミリ、5/32”インチ両方の六角レンチで回せるので、インチ工具しかない環境でも問題はないが)。また、余りに高価だった為、予算の都合上4本全てを交換できなかった事から、残念ながら☆1つマイナスとしました。

1人が参考にしています
株式会社魚谷鉄工所 様2019-10-01
用途:
ねじの締め付け
対象商品:
41466327

チャックに生爪を取り付けるのに使いますが、この規格のボルトはホームセンターには置いてないので、助かりますね。

2018-11-09
用途:
モーターサイクル整備。
対象商品:
41466056

問題ない品質と思います。リーズナブルな価格も有難い限りです。

2018-08-17
用途:
アーチェリーのサイト取り付け
対象商品:
41465401

普通に良い!!できれば取っ手付きネジがあると良かった。

2人が参考にしています
松井良嗣 様2020-10-30
用途:
ハーレーのリアサスマウス用に使わせていただきました。インチボルトはなかなかないので助かります。
対象商品:
41466424

今回使用にあたり、メッキをかけてからの取り付けをしたので、最初からメッキ使用があれば一番良かったんですけどねー。

2018-01-04
用途:
MAGPUL PRS QD Footman's Loopの取り付けに使用。
対象商品:
41465471

他で中国製の頭が違う皿タイプも購入したが、大阪魂の商品を使用中

2016-11-24
用途:
海外製品のネジ交換
対象商品:
41465751

元々のネジが錆びてしまったので
同一寸法のネジを探していて、これを使いましたが
当然ですがネジの品質には何の問題もありません。
価格も安いし、入手製も良い製品ですが
鉄系は面倒なのでステンレス系で大阪魂を統一してくれると
今後、交換を考慮する必要が無くなるんですけど
ステンレス系はあまりラインナップされていなくて、そこは困る。
SCM435は黒染めしていても錆びるので、強度か?防錆か?と言うと防錆を取りたい。

1人が参考にしています
株式会社宮原機工 様2016-08-04
用途:
イギリス製 ポンプ
対象商品:
41465654

何度も使っていますが、特に問題はありません。

石黒商店 様2016-12-24
用途:
ハーレー整備
対象商品:
41466205

このサイズを他社で探すことはできませんでした。友人ともども大変感謝しています。余り利益にはならないと思いますがこれからも珍しいサイズの小売をよろしくお願いします。

2015-07-19
用途:
古い機械の補修
対象商品:
41466302

問題無く使用出来ます。若干加工して使いましたが、熱処理も適正にされているようです。

2015-06-19
用途:
バイク整備
対象商品:
41466397

ホームセンター、バイク用品店等で探しましたが見つかりませんでした。こちらで見つけ出した時には感動でした。

沼崎製作所 様2015-03-19
用途:
機械修理
対象商品:
41465925

ネジ部長さと非ネジ部長さを明記すべき。以外とネジ部が長く使えない。

2人が参考にしています
2014-04-05
用途:
機械修理
対象商品:
41465697

外国製の機械修理に使用しました。規格品なので何の問題もありません。