六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)のレビュー
ジールデザイン 様2024-10-19
- 用途:
- TZR50Rのクランクケースカバーに使用
純正はなべ頭ネジですが、整備性が悪いので全てヘキサゴンヘッドキャップボルトに変えています 今回は6ミリ×35ミリのボルトを購入しました 30ミリ 40ミリ はどこでも売っていますが 35ミリはなかなか売っていません モノタロウさんは種類が豊富でとてもいいです
2023-01-28
- 用途:
- 加工に使うパーツとして
- 対象商品:
- 41499333
近所のホームセンターではないサイズだったりが時間は掛かってもネットで注文できるのはとても便利です。
…がモノタロウが安い訳ではないので、使い分けを考えないとなりませんね。
2021-11-25
- 用途:
- バイクのミラー延長M8-60mmへ
別便だったので封筒だろうと思ったが箱で来た!
開けて、『あれ?袋に2本しか無い』パッケージにはしっかり1パック3本と書かれており
一本はバラで箱の中で踊ってました(笑)
ま、もちろん何も問題なし!
脇本電工株式会社 様2022-08-29
- 用途:
- 機会メンテナンス
- 対象商品:
- 41499534
思っていた通りの商品です。
流石にこの長さは近場のホームセンター等では入手が
難しいのですが、素早い対応に感謝です。
2021-02-26
- 用途:
- タミヤ模型の組み立てに使用
- 対象商品:
- 41498475
複数のギヤセットをまとめて固定するのに購入しました。
M3で50mm以上の長いネジはなかなか見つからないので、あってよかったです。
ほかの用途でも細長ネジが必要な時は、また買います。
2021-02-05
- 用途:
- タミヤ模型の遊星歯車キットで使用。
- 対象商品:
- 41498475
タミヤ模型の遊星歯車キットに自作歯車ユニットを繋ぎ合わせて固定するのに使用。
ちょうど1パック3本で購入しやすかったです。
2018-11-22
- 用途:
- RG50Γのウォーターポンプケース用
- 対象商品:
- 41499193
07110-06355の互換品です。純正より安く購入する事ができました。写真写りは悪いですが、見た目はそれほど悪くないです。
2017-07-08
- 用途:
- バイクのフレームスライダー用として
- 対象商品:
- 41499927
M10で100mm以上の長さのものは、なかなかないので、非常に助かります。仕上げは並ですが、見えないところなので、問題ないです。
MJ企画 様2016-10-27
- 用途:
- ラジコンエンジンへの、マフラー取付け
- 対象商品:
- 41498441
この長さのボルトは、近所では なかなか手に入らないので、即対応して頂いて、満足しています。