六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.73 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂
大阪魂
539 / 税込 593
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-18
用途:
ステアリング交換

ホームセンターには六角穴付きの皿ボルトが無く、検索したらこちらで見つけることができました。現物も配送も問題ないですが、ポストインしていただけたら尚良いです。

2人が参考にしています
2023-02-19
用途:
ステアリング取付
対象商品:
41534306

現ステアリング付属のボルトは長さが短い様な気がしましたのでこの商品を選択。サイズが豊富なので希望に沿った物を選択出来ました。表面処理も良さそうです。近くのホームセンター等には丁度良いサイズが中々置いていないので助かります。

2023-03-21
用途:
クルマのハンドル交換時に固定するために使用
対象商品:
41534333

身近で入手が不可能でしたのでモノタロウさんで購入しました。目に見える部分に取り付けるので納得出来るレベルの作りでした。

樋口研究室 様2023-11-04
用途:
ネジを小分けパックで購入してチェアの修理に使う。
対象商品:
41534491

リモートワーク用に自宅で使っているオフィスチェアの座椅子と脚の部分が六角ボルトねじで、固定されているのですが、なぜかねじの一本だけがはずれて無くなってしまいました。座るとイスの全体がギシギシと鳴ってうるさくて不便でした。修理しようと思って、固定されていた他の同じネジを引き抜いて、規格をしらべてみるとサイズがM6の六角穴の長さ40ミリでしたのでネットで売っていないか調べてみたところ、モノタロウではありとあらゆる規格や型式のネジが売っていて、このネジを見つけました。1本だけ手に入ればいいのですが、小分けの7本が一袋のパック単位で売っているので、購入しました。修理で使ってみると、六角ボルトの穴もがっちり固く作られていて、しっかりレンチで固定して、チェアの修理が終了しました。モノタロウはネジを小分けでうっているのがいい感じだと思いました。

2022-07-04
用途:
JIGに使用
対象商品:
41534421

JIGの組み立てに使用する目的で使用しましたが、選定じにWEBのカタログで、タイトルに材料が明記され選定しやすかった

2021-10-20
用途:
自動車の社外品ステアリング取付け
対象商品:
41534272

元々社外品ステアリングにはビスが付属していない物が多く(基本ステアリングボスに付属)ボスによっては、安っぽい粗悪ビスが付いているハズレメーカーがある。
このビスは締め付けたときにビスの六角が変形しにくく、表面処理もバッチリでした。
個数が多かったので知り合いにも分けてあげました。

2021-12-06
用途:
オリジナル製作品に使用
対象商品:
41534473

いつも定期的に補充購入しています。ホームセンターには売っていませんので大変重宝しています。

2021-04-13
用途:
自社製品の添付品として
対象商品:
41534473

自社オリジナル製品の付属品として購入しました。他にも色々と注文するものがあった時にこういう細かい物も購入させて頂いております。

2021-08-25
用途:
オリジナル商品に使用
対象商品:
41534473

いつも定期的に補充購入しています。ホームセンターには売っていませんので大変重宝しています。

2021-04-02
用途:
切削治具の締結
対象商品:
41534141

大量に使うわけではないので、少量パックはとても重宝します。

沼崎製作所 様2020-10-29
用途:
自動車部品製作に使用
対象商品:
41534202

黒染めではなく防錆効果がより高い亜鉛メッキなところに期待しています。

2019-11-26
用途:
車の部品取り付け(車内)
対象商品:
41534333

オーディオのアンプを更新したことに伴い、アンプ取付台(プレート)の固定に使用。
アンプの取付のみなので、少量のパック品はとても助かった。
内装・取付台に合わせて黒としましたが、取付時に六角穴のメッキが剥げることもなく、落ち着いた雰囲気がでて大変満足できた。

タル工房 様2019-08-08
用途:
うん このサイズが欲しかった。
対象商品:
41534482

ステンレスと悩みましたが、これで良かったでしょ。
磁石にも付きますし。
個人的にはT30、トルクスのボルトを探してたのですが
こちらで代用することにしました。

SSRファクトリー 様2017-05-29
用途:
ステアリングボスの延長ボルト
対象商品:
41534376

大変良い!サイズ、品質共に二重丸です。今後ともよろしくお願いいたします。

2018-09-28
用途:
架台取り付け
対象商品:
41534351

ドライバーが入らない場所のねじ締めに使用。色が黒いので目立たず大変良い。

マシェリ・人吉 様2018-03-06
用途:
破砕機ブレード取り付け用ボルト
対象商品:
41534577

他社製品に比べ、安価で丈夫で使い勝手がとてもよい商品です。

2016-04-17
用途:
プラスの皿ネジとの交換
対象商品:
41534437

カブのエンジン部分にプラスの皿ネジが使用されています。熱と振動でカチカチに締まってしまい、ショックドライバーが欠かせませんでした。そこでヘキサネジに交換すると舐めることなく緩めることができます。相手がアルミなのでよくあるステンレス製ではかじってしまうのでこちらの商品をチョイスしました。

2015-10-07
用途:
ナルディステアリング固定用
対象商品:
41534376

スペーサーを入れたのでこちらで長いボルトを購入しました。
全く問題なし。

2016-02-09
用途:
車用
対象商品:
41534351

ハンドルに使いました。
問題ないと思います。

2014-06-29
用途:
杉板材の亀裂補修に証
対象商品:
41534473

35㍉長さ2㍍杉板に縦に1㍍の亀裂が広がり使用不能になるのを、15㍉ブナの無垢材にSMC435のネジ穴とサラ、ザグリを加工し爪付ナットを使用して、納得のいく補修が出来ました。

1人が参考にしています