六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)のレビュー
2025-12-05
- 用途:
- 自転車修理
主に自転車の泥除け取り付け部品に使用。長さの種類が多く有るので助かります。長いと出っ張るし、短いと強度が不安なので。
C-FJ 様2025-05-06
- 用途:
- 旋盤の目隠しネジとして使用
特に気になる点もなく普通に使えています。
固定も良く振動での緩みもなく良いです。
2024-02-20
- 用途:
- 自転車のブレーキパーツのイモネジ
- 対象商品:
- 41539276
カンチブレーキのチドリ、アルミ製のチドリは、イモネジでケーブルを固定しますが、気がつくとなくなっている事が多々あり、ストックしておくと安心です。
森田電機 様2023-11-03
- 用途:
- 機械軸継ぎ手のキー押さえ(抜け防止)
- 対象商品:
- 41539583
早く着いて助かりました。長さのバリエーションも豊富でメンテ主流で機械整備しているので個数も小分けはありがたいです。(不要在庫にならないので)
2021-06-01
- 用途:
- シフトノブ交換
- 対象商品:
- 41539504
社外のシフトノブの交換に使用
シフトノブ自体が長くてP位置ではパネルに干渉するため高さ調整用に
購入、ダイハツ車はM8ででサイズが適合します2個使用して調整できました。
2023-01-04
- 用途:
- 除雪機のメンテナンス
- 対象商品:
- 41539531
様々な規格のねじ・ボルト類が短納期で買えるのでいつもお世話になっているが、以前と比べて取り扱いの種類が少なく、価格も高くなってきているのが残念。最近では、ねじ専門の通販業者の方が安く買えることも多くなってきたので、企業努力を期待したい。
2018-09-10
- 用途:
- 修理作業時に必要になり購入
- 対象商品:
- 41538901
この手の小さいねじは、近所のホームセンター等で取り扱いが無く、
助かりました。 もう少し、少量パックがあると良いと思いました。
2019-07-12
- 用途:
- 紛失時の交換用
- 対象商品:
- 41539303
エアツールに使用。たまに振動で外れて無くなるが、正直25個も要らない。
単価が割高になっても5個入りぐらいのものが有ると良い。