(-)丸小ねじ (黄銅)のレビュー
- 用途:
- 鋳鉄製ビンテージのレストア
イギリスのビンテージには欠かせない物です。商品自体、価格にも満足していますが、M6からしかないのがマイナスです。是非M4だけでも良いのでお願いします。
- 用途:
- 什器の可動部の固定
- 対象商品:
- 41686391
ホームセンターにはまず置いていないので、サクッと買えて助かります。
以前はアンティークのものを探して購入していましたが、モノタロウブランドで各種真鍮ネジをラインナップしてくれているのは本当にありがたいです。
鉄製の什器に使用しましたが、真鍮を組み合わせることで満足のいく仕上がりとなりました。
- 用途:
- 木工製品の装飾に
- 対象商品:
- 41686364
木工製品制作時、アンティークな雰囲気に仕上げたい場合あえてマイナス螺子を使ってます。
こういう物はなかなかホームセンターなどには置いていないので助かってます。
- 用途:
- バッテリー端末等
- 対象商品:
- 41686416
英車等のバッテリー端末接続でプラスアースのタイプは、マイナス側に負荷側の各ターミナル端子を接続する必要があり、真鍮製のマイナス丸小ねじは旧車によく似合います。
- 用途:
- バイクのカスタム
旧い機械のイメージにぴったりです。
六角のボルトやプラスのねじは整備する上で大変便利ですが、趣味のバイクだからこそ、時間をかけてすり割りねじを丁寧に廻すのも良きかな、と思います。満足です。
- 用途:
- ビンテージ品のメンテナンス
古い工業製品ネジはたいていマイナスネジが使われいます。
購入しようとしても入手が非常に困難です。
このような商品をしかも数本から購入できるモノタロウさんに感謝いたします。もちろんシッカリと製造された商品をです。
もし可能ならば、m5サイズの製品も販売していただけないでしょうか。
必要な方も多いのではないでしょうか?m5マイナス平小ねじはモノタロウさんで購入可能ですが、丸頭は無いんですよね~
- 用途:
- バイクの部品
- 対象商品:
- 41686373
真鍮製のマイナスネジはホームセンターには売っておらず、ネジ専門店でもまず扱っていないので、大変貴重でありがたい。もう少し価格が安いとありがたい。
- 用途:
- クラシックカーなどのレストアに使用するため
- 対象商品:
- 41686373
アンティークな感じのメーターパネルには、やはりマイナスネジでないと雰囲気が出ないのでこの商品は必須です。