TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.60 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂
大阪魂
409 / 税込 450
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-28
用途:
マリンスポーツの固定用
対象商品:
41748944

定期交換。前回も買って状況判っているんで文句なし。

Mixed Signal Systems 様2024-10-28
用途:
オーディオ機器ケースのネジ留め
対象商品:
41748594

オーディオ機器のCNC加工アルマイト仕上げアルミケースの外装ネジ留めに用いています。ステンレス材のTRXネジは精度が高く商品のプレミアム感が増したと感じています。

2023-10-25
用途:
自転車用
対象商品:
41748883

一般的な六角の物より交換。
トルクスの見た目が好みなので満足です。
サイズも豊富で少量から購入出来るのも有難いです。

1人が参考にしています
2022-08-05
用途:
ロッカーアーム固定ボルト
対象商品:
41748917

F6Aのロッカーアーム固定ボルトに使用しました。
元は+ネジですがほぼ潰れてしまうので交換しました。
トルクがしっかり掛かるので潰れる事は無いです。

1人が参考にしています
四ッ池Reborn整骨院 様2022-08-03
用途:
車のディスクプレートの固定用
対象商品:
41748935

トルクスでないとトルクでの締め付け脱着が心配でしたのでこのボルトにしました。
問題なく使えています。

1人が参考にしています
2022-03-22
用途:
屋外設備取付
対象商品:
41748883

もともと付いていた六角穴ボルトと交換。
長さが細かく選べるので、ボルトを切る手間が省ける。
品質も特に問題はありませんでした。

2021-12-07
用途:
マリンスポーツで使うフォイルのビスの交換に
対象商品:
41748935

パッケージには適度な個数が入っていてちょうど良かったです。トルクスはよくダメになるので今後気軽に交換できます。

2022-01-16
用途:
電子工作ケースの留めネジの使用
対象商品:
41748786

特にないがネジ山の精度が滑らかで締めた時スムーズに締まり気持ちがいい

2021-09-21
用途:
バイクのイタズラ防止に
対象商品:
41748926

サイドカバーの盗難防止に購入しました。
値段も安いので、ありがたいです。

2019-10-29
用途:
部品の取付
対象商品:
41748962

錆びついてしまったボルトの交換で購入。
今回はステンレスボルトにしたので錆の心配がないです。

2020-01-21
用途:
マリン用品のネジ止め
対象商品:
41748901

安いので重宝してます。
サイズも分かりやすいので助かります。

2018-10-15
用途:
こちらの商品は主に3Dプリンターで制作した物に使っています。
対象商品:
41748707

形状もしっかりしていてキレイなので大変重宝しています。

2018-04-29
用途:
フライス盤のLMレール固定に使用
対象商品:
41748603

PBねじ商品はM3未満はなかなか探すのが大変でした。
LMレールのブロック側はM2で2・30個あれば良いのに、パック売りが無いのが欠点。
今回のねじは、パック売りで助かりました。
細くなるほど種類が減って、箱売りしかなく下手すると数千本単位でしか購入できないのが、不便です。

2018-09-27
用途:
ビス止め
対象商品:
41748646

ネジ部が2㎜短いです
ネジ部6㎜と4㎜の物を注文しましたが、全長(k+l)が6㎜と4㎜の物が届きました
普通、6㎜とか4㎜のネジと言うと、ネジ部の長さを示していますよね?

2人が参考にしています
合資会社 石川商店 様2018-03-09
用途:
アケステ天板止め
対象商品:
41748743

品質は何の問題なく使えました。ステンレスビスなので錆びないのがいいです。

2017-02-12
用途:
クルマのナンバープレートの固定用
対象商品:
41748935

SUSローゼットワッシャーと組み合わせて、クルマのナンバープレート固定用に使用しました。
最初に付いているボルトは直ぐに錆びるし、黄色メッキは如何にも安っぽい。
SUSなので錆び難いし、盗難防止にも役立つと思います。

1人が参考にしています
2016-04-16
用途:
ナンバープレートのいたずら防止
対象商品:
41748917

地元で同じものを探していましたが、なかなか見つからず御社のテレビCMを見て、ネット検索したところ所望のものが見つかり、早速注文しました。圧倒的品揃えでまた利用させていただく機会があると思います。

2015-08-18
用途:
バイクのブレーキオイルリザーバタンクキャップのねじの交換
対象商品:
41748734

見た目効果ありなのと、ねじの頭をなめることが無くなるので良いです。六角かトルックスで検討しましたが、今回はトルックスにしました。

2014-09-18
用途:
自動車のナンバープレートに使用
対象商品:
41748917

ローゼットワッシャーを入れてM6x15mmを
自動車ナンバープレート用に、
M6x12mmを二輪ナンバープレート用に使用中。
二輪でナンバープレートベースを使う場合は
15mmにして下さい。ロックナットに届きません。

1人が参考にしています
2014-02-14
用途:
ニッシンブレーキマスターのフタを止めるねじに使用
対象商品:
41748734

ホンダフュージョンのブレーキマスターに使用。
93600-04012-0Gの代替になる。
いたずら防止にもなるし、アクセントにもなるので
ねじが錆びているor頭が潰れかけているなら
これをついでに注文して交換すれば?
値段も純正ねじ2個分と大差ないですし。

1人が参考にしています