鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.34 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂
大阪魂
499 / 税込 549
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-30
用途:
趣味の電気工作

この商品(3ミリ径のビス用の鬼目ナット)が、近隣の販売店で入手できず、東京に行った機会にまとめて購入していました。
必要になる時が定期的でないので、欲しい時に入手できるのは有難いです。
商品には、満足しています。

かねとく工房 様2025-01-13
用途:
アウトドア家具の側板とテーブル脚部の接合

大阪魂で他と比較して安いが、普通の六角ナットや袋ナットと比べ数倍高く、製品に1脚あたり16個使用すると部品金物コストの第一位となる。袋ナットくらいに慣れば嬉しい。性能的には問題なし。

2024-04-16
用途:
木材への蝶番取り付け
対象商品:
41754833

板の側面に蝶番と取り付けるのに使用。
これまではビスで止めていたが、木の材質が柔らかく緩んできてしまっていたため、M3の鬼目ナットを埋めてネジ止めに変更した。
M3の鬼目ナットは販売しているところが少なく、モノタロウさんにあって助かった。
ちなみに、この鬼目ナットM3のネジピッチは0.5mmです。
ネジのピッチが0.6mmの品も売っているので、オネジを準備する際には注意が必要です。

ben factory 様2024-03-16
用途:
木材の小物部品用
対象商品:
41754833

しっかりしたもので、使いやすく問題なく使用できました。

2022-12-15
用途:
家具製作等
対象商品:
41754824

過去にも他サイズを使用していますが、商品としては全く問題の無い十分な商品です。
今回は3×5.5と4×8を注文しましたが4×8と5×10が届きました。
すぐに使用するサイズは4×8の方だったので交換希望はしませんが、配送の際は最新の注意をした方が良いと思います。
4×8の方が間違っていたら作業が進まなくなるのでかなり迷惑がかかるところでした。

2021-08-20
用途:
コンクリートのネジ止め
対象商品:
41754833

コンクリートに下穴を掘って、鬼目ナットを打ち込んで、化粧板をビスできた。 意外と簡単に施工できた。

2021-03-24
用途:
木製テーブル脚
対象商品:
41754867

製品品質に大きな優劣があるとは思いませんが、ホームセンターの比べると製品の選択肢が充実しており、思ったサイズが手に入ることが最大の利点だと思います。

2人が参考にしています
2021-04-01
用途:
バッフルボード上でスピーカーを取り付ける為
対象商品:
41754824

8インチより小さいスピーカーを留めるにはとれにくさの強度とナット自体の外れにくさ共に合格で加工もしやすく満足。10インチ以上は鬼爪の方がナットの外れにくさは勝ります。

2020-12-23
用途:
家具の制作に使用
対象商品:
41754885

店舗では大量に売っているところがないのでありがたいです。価格も安く重宝しています。

2020-10-29
用途:
木工家具
対象商品:
41754876

このサイズで10ミリ長はホームセンターにもなく助かる

2020-10-27
用途:
建具などの製作用に使用しました
対象商品:
41754851

近くのホ-ムセンタ-などで販売している物と変わらない大変良い商品です。

2020-09-24
用途:
ラジコンヘリの政策
対象商品:
41754833

大変スムーズに木部の穴に打ち込めたとても使いやすい

有限会社 ビーエムテクノロジー 様2020-04-21
用途:
パネル留め
対象商品:
41754876

パネル板材に棒を立てる用途に使います。パネルにシナ合板(12mm)を使ったが、材が弱過ぎる為にナットが硬く固定されない。依って、失敗です。本用途では使えません。
硬くて、厚い板材では問題なく使えると思います。

2020-02-24
用途:
スピーカーのネットワーク
対象商品:
41754824

下穴が小さくて使って見ると便利。余計に買ってもと思い必要数に合わせて買ったが、結局3回目。

2019-02-06
用途:
自動車のスピーカー交換
対象商品:
41754851

インナーバッフルに打ち込んでスピーカーの固定に使用しました。ホームセンターなどよりも全然安く、コストパフォーマンスが高いです。

2018-12-16
用途:
娘の自作手持ちアコーディオンのDIYに使用。
対象商品:
41754824

胴体部分の合板を重ねて止めるのに使いました。時々蓋を外したいため木ネジではメネジ部分が傷んでしまうので、この鬼目ナットが是非必要でした。非常に役に立っています。

GENCHI YARD 様2018-11-05
用途:
ペットの小屋に
対象商品:
41754824

製品としての問題は一切ありません。
1個から買えると嬉しいです。

2018-05-16
用途:
ギターのコントロールキャビティーの蓋の固定
対象商品:
41754824

狙いどうりに使えました。無理かもしれませんが2ミリとかの商品があれば欲しい。

1人が参考にしています
2018-08-11
用途:
ねじの取り付け
対象商品:
41754885

ステンレスのものがあるといいです。ぎざぎざが一列なので、抜けやすい気がします。

2018-06-13
用途:
杉材に使用した為ナットが、利かなかった
対象商品:
41754833

杉材など柔らかいモノには、どのようなタイプのモノが、合いますか?