ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.70 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品) 九飛勢螺
九飛勢螺
409 / 税込 450
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
平杉整骨院 様2025-06-13
用途:
バイク整備

丁度良いクッションで良かったです。数量が少し多いかなとも思いましたが、劣化するものなので予備と考えるとちょうど良いとおもいます。

2025-09-13
用途:
明かり取りの防水取付ビスのゴムワッシャーとして使用
対象商品:
41754815

明かり取りの防水取付ビスのゴムワッシャーとして使用しましたが外径20mmがあるともっと良かったです

2023-07-29
用途:
壊れやすい器具の改造
対象商品:
41754797

こういったニッチな商品を店頭でウロウロせずに探せるので本当に助かります

1人が参考にしています
2023-08-03
用途:
車のエアロ調整
対象商品:
41754815

思っていた厚みがあり使いやすかったです。色々なところの調整に使えそうです。

2023-01-29
用途:
波板の取り付けのためネジのワッシャーとして使用
対象商品:
41754806

ネジにフィットして耐久性があり大変に良い製品です。

2022-08-12
用途:
車のディスクブレーキキャリパー整備時
対象商品:
41754815

ブレーキキャリパー分解整備時にセンターパッキンとして使用。EPDM材でありコストも安く良好

1人が参考にしています
2022-08-29
用途:
作業
対象商品:
41754797

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。値段はちょっと高いから、あとで自分で作ることになりました。

B.T.Nine 様2021-11-20
用途:
ネジのクッション
対象商品:
41754815

ネジのクッションとして採用しました。
適度な硬さで満足しています。

1人が参考にしています
2021-06-17
用途:
自動車整備
対象商品:
41754815

カーエアコンのガスチャージに使うサービス缶バルブ(缶切り)補修用に購入。缶と接合するM11のねじ部のガスケット(消耗品)です。フロン耐性を考慮してEPDMの材質を選びました。私の缶切りに使われていたものは Φ13だったのでこれにしましたが、製品によってはΦ14を使うものもあるようで、注意。安価にたくさん買えてよかったです。

1人が参考にしています
2021-04-27
用途:
バイクのスクリーン取付
対象商品:
41754806

バイクのスクリーン取付時に、高さ調整用のネジとスクリーンの間に挟み、クッション材に使用しました。適度な弾力で良かったです。

1人が参考にしています
2020-08-27
用途:
ROCKY社製STRシリーズのキャリアのゴムワッシャー交換
対象商品:
41754815

ゴムワッシャーがヘタっていたので、塗装のために分解した際に交換用に購入。サイズもピッタリで大満足でした。

2020-05-06
用途:
屋外機器BOXの制作時
対象商品:
41754797

大きなホームセンターに行けば似たようなものは売られているが、厚み、材質、直径などのラインナップ、そして一度に購入できる個数を考えると、非常に満足度が高い。
強いて言えば、シールワッシャであることを考慮すると適正締め付けトルク、適正な潰れなどの記載があるとなお良いと思う。

2019-11-04
用途:
N-VANのM6ボルトのクッションとして使用
対象商品:
41754815

予想以上に良かったです。2回重ねて使用して6mm強のスペース確保が出来て目的にかなっていました。

2018-10-31
用途:
自動車板金塗装
対象商品:
41754806

リヤバンパーの脱着の際、ボルト共締めですが純正ではとれないので代用しました。雨漏れ防止にどうぞ。

2021-04-22
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
41754797

厚さ1.6mmを注文した。パッケージには1.6と書かれているが、実測1.4mmしかない。全く使えず。怒り心頭!

2人が参考にしています
2019-03-24
用途:
カーポートの補修
対象商品:
41754806

品質が良く耐久性もありそうで満足です。価格もリーズナブルだと思います。

2018-02-23
用途:
旧車のワイパーリンクアーム修理
対象商品:
41754815

パーツ在庫がどこにもないワイパーサブアームの根元のパッキン交換に少し加工して取り付けました。厚みがあり、無駄にゴムが伸びないので満足です。EPDMということで耐久性に期待しています。

2018-06-03
用途:
機械部品の緩衝用
対象商品:
41754797

適度な弾力で良い。消耗品なので安価なのが嬉しいです。

2017-10-12
用途:
液体が漏れないためのパッキン
対象商品:
41754815

液体の漏れもなくいい感じで収まっています。
良かったです

2017-01-21
用途:
ねじ止めパッキン
対象商品:
41754815

バイクカウルの取り付けに使用しました。変に広がらずきっちり止まりました。

1人が参考にしています