丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.69 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂
大阪魂
499 / 税込 549
80件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-10
用途:
バイク

バイクのボルトとナットを止めるときに、隙間があいていたため、ゴムパッキンとして仕様。ベストマッチでした。

2025-06-26
用途:
ステーの滑り止めとして購入

ドライブレコーダーのステーを取り付ける際に、ワッシャーとワッシャーの間に挟む滑り止めとして購入しました。
予想通り、走行振動くらいでは緩まなかったので大成功でした。

2025-07-11
用途:
クッションとして

シニアカーのアミタイプの杖立に底へ落としたら、アミ底のガードにとても良い感じです。

平杉整骨院 様2025-06-13
用途:
バイク整備

丁度良いクッションで良かったです。数量が少し多いかなとも思いましたが、劣化するものなので予備と考えるとちょうど良いとおもいます。

2025-09-13
用途:
明かり取りの防水取付ビスのゴムワッシャーとして使用
対象商品:
42180144

明かり取りの防水取付ビスのゴムワッシャーとして使用しましたができれば内径6mm外径20mm厚さ3mm程度の物あればもっと良かったです

2025-05-11
用途:
リフティングポイント台座
対象商品:
42180171

リフティングポイントと座金のクッション材として使いましたが使い勝手もよく満足してます。

2025-01-06
用途:
輸入車整備

素材やサイズ等、商品説明の記述と現物との齟齬もなく商品に問題ありません。
メーカーから純正品を購入すると、たかがゴムワッシャーひとつで200円以上することがありますから、こうして純正同等品が、しかも少数で購入できることはとてもありがたい。

2024-03-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
42180171

安く購入出来てたいへんまんぞくしています。そして、たいおうも良くてたいへんまんぞくしています。

2023-10-24
用途:
TZR 3XVフロントキャリパーオーバーホール
対象商品:
42180117

TZR 3XV 住友製 異形4POT対向 フロントキャリパー
のオーバーホールで使用。
キャリパーを分割した際に必要になるゴムです。
部品としの設定がなく、サイズが合ったこのゴムを使用。
ニトリルではフルードにやられるようだが、EPDMならいけるそうです。
現状漏れはないので、安くて良い商品といえます。
部品がなかったので本当に助かりました。

3人が参考にしています
2024-01-26
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
42180135

この手のこまごまとした汎用部品については、価格・品揃えともモノタロウさんが最高です。
今後ともよろしくお願いします。。

2024-01-18
用途:
パッキンとして
対象商品:
42180196

トタン湯たんぽのパッキンに使えるんでは?と購入
無事、使えてます。(ちょっと内径ギリギリだけど)

2023-12-17
用途:
太陽光パネル架台の防水パッキン
対象商品:
42180144

本来は4mmの厚さが必要でしたがサイズの合うものが無かったので2枚重ねで使用しました。防水用パッキンとしてしようしました。

2023-12-14
用途:
ホンダ モトコンポの外装フランジボルトのワッシャー

モトコンポの外装フランジボルトのラバーワッシャーとして代用。1パックで全交換できるのと安価なので劣化してきたらその都度交換してます

1人が参考にしています
2024-02-16
用途:
ネジ用パッキンとして
対象商品:
42180144

さほど数量を使用しない時にでも購入できるのはありがたい。

2023-04-28
用途:
絶縁体の代替物
対象商品:
42180135

ニクロム線を巻きつける際に、ゴム製のワッシャーにすることで、熱が逃げず、絶縁体ということもあって安心して作業できる環境になりました(ニクロム線の熱で溶かす作業です)。

2023-01-21
用途:
オートバイヘッドライト固定ネジの回り止めに
対象商品:
42180144

CIBIEヘッドライトに交換した時にヘッドライトの固定ネジも変更しました。
屋外使用なので耐候性を考えてEPDMを選びました。
本来の使い方ではないが流用としては正解です。

1人が参考にしています
2022-06-19
用途:
グランテトラのパッキンとして
対象商品:
42930273

フランスのグランテトラ(登山用水筒、スグレモノです)のパッキンが経年劣化でダメになってしまい、諦めていたのですが、ようやくφ18mm、3mmm厚のパッキンに巡り逢えました。外径が大きいので削って使用しています。グランテトラ復活で感激!

1人が参考にしています
2022-08-12
用途:
車のディスクブレーキキャリパー整備
対象商品:
42180135

ブレーキキャリパー分解整備時にセンターパッキンとして使用。EPDM材でありコストも安く良好

2022-06-19
用途:
ダクトファンの天井吊り下げ
対象商品:
42180144

ほどよい弾力で使いやすいと思います。定番品としてずっと入手できるといいのですが。

2022-09-22
用途:
バイクの部品組み立て
対象商品:
42180196

パッキン代わりに使いました。結構使えていますので良かったです。