CA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品)のレビュー
- 用途:
- アンテナ作成のための材料に
この手の物は種類がたくさんあるが、希望の物がなかなか見つからない
丁度良い物が見つかって助かりました 精度も良く、必要になったらまた注文したい
- 用途:
- 工具修理
圧着ペンチの軸止が外れ紛失したため修理用に購入。 無事取り付け出来新しいものを購入しなくても安価で使用出来るようになったのがうれしい。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 42199507
純正がスチール製の為にさびてしまいボロボロに、外から見えない場所への使用とは言えさびにくいステンレスで安心!
- 用途:
- 装飾部品の固定
- 対象商品:
- 42199491
webのカタログに製品の詳細寸法が掲載されていたので、選定時に役の立ちました。材質には”ステンレス”との記載でしたが、メーカーが公開されるのであればもう少し詳しい情報、できればj ISの記号での記載が行われれば助かります。
- 用途:
- 草刈り作業用のナイロンコード 固定用に使用
- 対象商品:
- 42199491
壁際やフェンス近辺の草刈りにはひもタイプのナイロンコードカッターを用います。
沢山の面積を刈る場合は叩き出しタイプを用いますが、予備として20cm程度のナイロンコードを本体に差し込む簡便タイプのカッターも使用しています。
しかし、この20cm程度のナイロンコードは50本を1パックで販売していますが、非常に割高です。 そこで、50mのナイロンコードを購入、20cm程度に切って抜け止めとしてこのプッシュナットを使ってみました。3mmのナイロンコード に対して 2.8mm穴のこのプッシュナットは簡単に装着することが可能です。割高なナイロンコードにお悩みの方には、是非この方法をお勧めいたします。
- 用途:
- DIYにて
- 対象商品:
- 42199525
結構イッパイ入ってる割にはお値段も手頃で良いのですが、まぁまぁそこそこ軸から抜けます。気が付いたら数個中の一個が無くなっています。まぁ私の場合、重要な箇所での使用ではないのと、抜けていてもイッパイあるので気にはしませんが。
- 用途:
- 鉄骨のボルト組み
- 対象商品:
- 42199552
組みつけ時に手の入らない箇所に先にボルトを差しておいてナットかけの時に抜けないようにする為に購入してみました。感想は、少し遊びがありすぎてナットかけの時にボルトが落ちます。もう少しクリアランスを小さくしてキツめでも良いのではないかと思いました。