六角ボルト 全ねじ(アルミ)のレビュー

平均満足度 4.35 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂
大阪魂
409 / 税込 450
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-14
用途:
片持ちブームに使用
対象商品:
42247782

ヤマホの片持ちブームタイプの竿(9頭口)を使用する際、
高さを保持するため、可動の持ち手を付けるのに使用しました。
本体がアルミのため、異種金属で腐食が起きないように全てアルミの部品が欲しく、しかし本数は要らないのであちこち探して辿り着きました。良かったです。

2023-06-20
用途:
クルマのちょっとした部品の取付
対象商品:
42247895

アルミ製なのでちょっと不安ですが、強度の不要な部品の取付に使いました。

横手克昌事務所 様2022-12-07
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
42248017

値段が安く、手軽に使えて良い。使用上特に不都合はない。

2022-07-26
用途:
バイクの部品組み立て
対象商品:
42248096

製品精度は問題ありません。少量販売してもらえるのが助かります。

2021-07-27
用途:
車体の軽量化
対象商品:
42247791

負荷のかからないステー等の固定等々。塵も積もればマウンテン!
M8の頭が12mmだと嬉しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2021-02-17
用途:
アルミ電極板の固定
対象商品:
42247974

アルミナットと組み合わせて使っているが、形状、寸法精度が良く、ナットによってうまく締め付けられる。良好な製品である。

本田あつし事務所 様2021-10-25
用途:
車両整備に
対象商品:
42247816

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

2021-03-06
用途:
機具の製作
対象商品:
42247922

ボルト全体の精度が高く、非常に加工しやすい商品でした。

2020-10-29
用途:
電源取り出しとして使用しました。船の電動リールバッテリー電源取り出し。
対象商品:
42787963

海は錆びる。ステンは通電性が劣る。結果アルミにしました。
アルミは錆びない。腐食は要注意。通電性はOK。電動リールは快調に動いています。

2020-06-01
用途:
車の整備
対象商品:
42247816

M6のアルミナッターに使用しました。軽くて良かったです。

2021-08-26
用途:
バイクの整備に
対象商品:
42247825

KLX125にはプラスティックのカバー止めに長めのボルトが多く使われている。ボルトが錆びてきてみすぼらしくなると、このアルミボルトに適宜交換している。アルミボルトは軽量だが、元々の重量が大したことないので、軽量化としては微々たるものだ。しかし、インジェクションのバイクは昔のキャブ車のようには簡単にパワーアップできないので、せめて軽量化ぐらいはと思ってせっせと交換している(^^;)

有限会社川窪建設 様2018-05-07
用途:
部品製作
対象商品:
42248087

思っていた通りの商品で予定通りの製作ができました。

2018-04-15
用途:
車の床下の強度が不要で腐食しやすい部分の鉄ボルトの交換
対象商品:
42247895

錆びて一体化した鉄ボルトの頭が折れると抜くの苦労するのでアルミボルトに変更しました。
腐食しにくい上に、アルミボルトなら万が一頭が折れてもドリルで簡単に取り除けると思います。
強度のいらない床下のボルトには最適です。

1人が参考にしています
2018-01-26
用途:
自作の手動農業機械のパーツとして
対象商品:
42248096

やや強度不足ですが、ほかに変わる部品がないのでただ使用にはなんとか耐えられるので良しとします

2017-10-30
用途:
バイクの整備に
対象商品:
42247931

バイクの整備のついでに、軽量化や防錆の目的で、純正ボルトから、チタンボルトやステンボルトに交換することも多い。
このアルミナットも確かに軽い。手に持っただけで軽さが分かる。
ただ、ステンボルトは防錆の面では有効だが、チタンやアルミのボルトは確かに軽量だが、軽量化とまでは行かない。
理由はボルトの重さが数グラムから大きめのボルトでも10g程度なので、元々の重量がたかがしれているからだ。半分の重さになっても、軽量化は数グラム。10本交換しても50gに満たないことが多い。軽量化と言うにはあまりにわずかで、まあ、気分的なものである。

2018-01-26
用途:
アルマイト処理
対象商品:
42247843

アルマイト処理の締め付けに使用しました。アルミのボルトナットは近所のホームセンターには無かったので助かりました。ばら売りがあればもっと良かったです。

2017-08-04
用途:
Ja11ジムニー軽量化
対象商品:
42247834

送料無料の金額合わせで購入しました。負過の掛からない部分を中心にアルミボルトへ交換していくと、意外に多く驚きます。持っただけで軽さと効果が分かるだけに、ある意味癖になります。樹脂ボルトと比べて安心感と放熱性が高いのも魅力です。

2017-10-05
用途:
車体の軽量化
対象商品:
42247791

送料無料の金額合わせで購入してからどっぷりはまりました。純正鉄ボルトが重い重い。強度が必要ないボルト、意外に多いですよ。

2017-07-14
用途:
バイクの軽量化
対象商品:
42247807

ボルトの強度と質も何の問題無く 使用出来ました。また価格も安くこれからも 使用したい

2016-10-04
用途:
バイクのヘッドライトの固定用
対象商品:
42248096

10Φと結構な径のボルトなので、鉄だと重いし錆びるのでこのアルミボルトは選びました。ライトステーもアルミなので、粉も吹かず丁度よかったです。