六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)のレビュー

平均満足度 4.52 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂
大阪魂
229 / 税込 252
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-02
用途:
社外電装品の取付
対象商品:
42252795

車体へアースの接続の為に使用しました。大分マニアックな物になるのか、地元のホームセンターには丁度いい物がなく 都会の方だと物はあるけどお高いので 安いこちらを購入。品質的に何ら不満のない製品です。

1人が参考にしています
真鍮工房WADA 様2024-03-28
用途:
模型工作
対象商品:
42252314

昨今は材質の良い真鍮のボルト類が少なくなり 特に全螺子貴重なので助かりました

2人が参考にしています
有限会社 山田カッター工業 様2023-03-05
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
42252822

機械のストッパーボルトとしてノブと組み合わせて利用しました。鉄製やアルミ素材を止めるストッパーボルト素材として真鍮(銅)は柔らかいので相手の硬いメスネジ部を痛めないので助かりました。モノタロウさんは、なかなかない材質のボルトの種類もほとんど揃うので助かります。

1人が参考にしています
2021-06-27
用途:
自動車アース用
対象商品:
42252603

自動車のアース線取付に使いました。12本入りで使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
2021-04-25
用途:
自作機械の部品として
対象商品:
42252253

通電性能に優れた素材にで3ミリですがねじ山身
しっかりして期待しています。

2021-03-06
用途:
機具の製作
対象商品:
42252804

機具の製作に使用しました。ボルトの精度が高く、また、非常に加工がしやすい点が良かったです。

1人が参考にしています
2020-12-19
用途:
バッテリーの接続に
対象商品:
42252551

黄銅の六角ボルトはホームセンターなどでは入手できないので大変助かります。
本数を増やして1本あたりの単価が下がったセットがあるとなお良い。

1人が参考にしています
2020-04-22
用途:
避雷導体
対象商品:
42788681

いいね 何と比べても劣る点は見当たりませんでしたよ。

1人が参考にしています
地獄商会 様2019-12-11
用途:
オートバイ整備。
対象商品:
42252576

ボデイのアース部分などに使用する為、黄銅製をチョイス。品質はとても満足していますし、まさに有って良かったと思う製品でした。

2019-05-13
用途:
部品固定
対象商品:
42252454

色んなサイズの黄銅(真鍮)製ねじ・ナットを購入しましたが、そのまま使わずに追加加工をしたのちに使用しました。
黄銅(真鍮)は加工しやすく錆びにくいので、色んな所に使えます。
M5x20mmは、カセットボンベのヒートパイプ接続用に使いました。
他のサイズでは、歯車の複製用治具などにも使いました。

2019-06-23
用途:
クルマのアース取り付けに使用
対象商品:
42252551

探していたサイズ、材質のボルトが見つかり、大変満足しています。
製品のクォリティーも良く、コストパフォーマンスが高いです。

1人が参考にしています
2018-06-29
用途:
金属工芸、パーツ
対象商品:
42252217

真鍮素地の小さなボルトが欲しかったので助かりました。傷もなく綺麗な品物でした。

2018-05-01
用途:
機械部品に加工
対象商品:
42253005

ボルトとしてでは無く,追加工して機械部品として利用しています.真鍮ですので錆びることも無く,ロウ付けも可能ですので,重宝しています.

2019-06-04
用途:
アルミや真鍮の接合・その他治具作成
対象商品:
42252524

前回M3~M8サイズまで、各サイズを購入してのリピーターです。
出荷商品の加工精度が不均一で、六角頭の付け根の部分まで綺麗にねじ山が切られていない事で、薄板が固定できない事が分かりました。
(購入したM3~M8サイズで確認)
またネジ穴にボルトを打ち込んでも付け根まで入らず、殆どが六角頭が浮いてしまいます。
ひどい物はワッシャを2枚以上挟まないと固定できません。
(隙間は広いので1.0mm以上)
同形サイズの鉄やステンレスボルト(全ねじタイプ)では問題無かったですが、この真鍮・黄銅ボルトはワッシャを1枚入れても駄目です。
雌ねじ穴に面取り処理をして更に1mm以上の雌ねじ山取りをしないといけません。
ボルトの本数の2倍の数だけ、真鍮ワッシャを無料で付けて頂くか、安定性のある物にして頂かないと、後でワッシャを追加購入しないといけなくなります。
普通のダイスではねじ山修正が出来ないので、旋盤での修正が必要になります。
旋盤での修正には専用バイトを作り、かなり高い技術が必要になります。
現行のまま販売し続けるなら、半額くらいにして頂かないと割に合いません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2017-02-27
用途:
自身の制作用に
対象商品:
42252201

なかなか近くに売っていないのでこちらでいつも購入しています。重宝しています。

2017-06-05
用途:
古いCBトランシーバのロッドアンテナの修理
対象商品:
42252743

ロッドアンテナの基部が8mmΦの穴なので取り付けるための治具としました。
ボルトの頭を切り落としましたが、流石に黄銅、適当な硬さと加工の行いやすさは抜群です。
本来の使い方ではありませんが、なかなかこの素材が手にはいらないのでたすかりました。

2015-11-23
用途:
ねじ交換
対象商品:
42252682

予想通りで満足

KJ RACING SERVICE 様2014-09-26
用途:
バッテリーターミナルなどに
対象商品:
42252603

全く問題なし。

2014-01-15
用途:
通電向上の為
対象商品:
42252585

特にに問題はありません。やはり黄銅/生地なので締める時に電ドリのボックスレンチなどしっかりハマってないと削れます。色もくすみがなく良いです。

コスモ・フォト・ワークス 様2016-07-06
用途:
額縁の真鍮パーツと木枠の固定
対象商品:
42252856

精度はいいが真鍮の色が揃わないのが残念

1人が参考にしています