スペーサー(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.63 (83件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スペーサー(ステンレス) ノーブランド
ノーブランド
459 / 税込 505
83件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-07-17
用途:
フライス盤の変速プーリー用押えワッシャー
対象商品:
42263934

ステンレス製で3mmの厚さの物が必要であったので、ピッタリでした。剛性もあり、プーリーが安定して回っています。

2017-07-13
用途:
ヨットの部品
対象商品:
42263794

M10のボルトに組み付けてガイドの役目をさせます。

2017-11-23
用途:
趣味
対象商品:
42263821

厚さもよくホームセンターにも売ってなかったので助かりました。

1人が参考にしています
2017-06-11
用途:
ボルト交換
対象商品:
42263715

特に問題はありません。いたずら防止ねじへの交換時に使用しました。

ティーズ スタイル 様2017-05-11
用途:
車の改造
対象商品:
42263873

良いつくりしてます!それなりの値段でもありますので。

2020-11-11
用途:
バイク部品調整
対象商品:
42264013

写真では切り込みがあるが実質確認できない使用に
あたり問題な無く取り付けられた内径が今少し細くて肉厚があってもよいかも

2016-12-29
用途:
原付ドライブギアのスペーサーとして使用
対象商品:
42264022

製品の質がすごく良く、修理後も問題なく走行しています。

2020-05-20
用途:
ガススプリングをカーポートのアームに取り付けるために φ8のピンにかぶせてφ10として使用
対象商品:
42264047

このレポートの写真であればよいがカタログの写真は座金しか見えない!

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

2016-08-25
用途:
バイクの修理
対象商品:
42264083

仕上げがきれい、かつ種類も豊富で重宝します

2016-11-30
用途:
圧入スペーサとして使用
対象商品:
42263681

42263681 商品の写真が違うのでは?(材質も形状も)

1人が参考にしています
2016-05-06
用途:
外国産バイク修理
対象商品:
42264214

材質、加工共に非常に良く、規格どおりで大変助かりました。
今後ともよろしくお願い致します。

2015-10-02
用途:
アルミシャフトやボルト軸の当たり面のガタ詰め(嵌め込み軸受け)
対象商品:
42263855

精度の製品で加工試作に便利。1品加工しにくいステンレスだし助かる
そのまま交換可能な簡易軸受けとして使用。

1人が参考にしています
2018-04-26
用途:
古い自動車部品の製作
対象商品:
42263715

古い自動車の部品を再生するために購入した。スリット入りで肉厚が薄い物を購入したが、極端に真円度が損なわれているものはなかった。良くも悪くも、普通の品質です。

2016-06-08
用途:
バイクのセンタースタンドの穴埋めに使用
対象商品:
42264162

良い。

PWC shop double 様2015-11-26
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
42264074

クオリティーが良く使用に問題ない製品ですので
間違いない製品!!

1人が参考にしています
2016-10-05
用途:
趣味
対象商品:
42263995

私の用途ではまったく問題ない精度です。
希望サイズがない点だけ残念です。

2014-06-12
用途:
鉄製スペーサーの代わりに
対象商品:
42264083

ホームセンター市販のメッキペラペラスペーサーが座屈してしまうので締め付けが甘かった部位に入れ替えできました。ステンレスパイプから自作しようと思っていたので、これが見つかってラッキーでした。しっかり締め付けられました。

1人が参考にしています
2013-12-23
用途:
オートバイ部品のセットアップ
対象商品:
42263891

取り付けるパーツの重さや、ねじトルクに応じたパイプの肉厚が選べることが非常に助かります。
一般的な入手しやすいものは、薄いシートメタルを丸めただけで、継ぎ目があるものが多く
トルクを掛けると開いてしまったり、用途が限定されますが、この製品はその点を
すべて解決してくれます。
ただ使用頻度の高い内径5mm、6mm、8mmクラスの長さのバリエーションがもう少し増えると
助かりますね。
つなぎ合わせて使うと見栄えが悪いので。
またスペーサーは目立たせたくないものですから、ブラックのものがあると使用範囲がぐんと広がるでしょう。

3人が参考にしています
2016-01-17
用途:
備品
対象商品:
42264031

説明文のサイズ表示が解りずらくて、結局使えず。。。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2013-12-19
用途:
板を壁から浮かせたいのでスペーサーを使用しました

スペーサーの継ぎ目がおもっていたより広く弱々しい感じがしました。

1人が参考にしています