丸型中空スペーサー CU(SUS303)のレビュー

平均満足度 4.22 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器
廣杉計器
399 / 税込 439
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-28
用途:
自転車のパーツ

ワッシャーでは干渉してしまう部分に使い
非常に精密な加工で助かりました。
ネジに当たる部分は荒めに研磨すると
より固定感が増します。

2人が参考にしています
RIHUA TRADING 様2023-08-27
用途:
オートバイ部品の溶接用部品として使用
対象商品:
42267163

寸法等の品質精度が安定しており使いやすい。サイズのバリエーションがもう少し多いと良いです。

2人が参考にしています
2024-03-23
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
42267102

やはりメーカーの商品はしっかりしているので安心ですね。

1人が参考にしています
2022-03-15
用途:
クロスバイクに
対象商品:
42266987

クロスバイクにライトを自作で付けるために購入しました。ホームセンターには取り扱いがないので助かりました。

1人が参考にしています
2021-03-03
用途:
バイクカスタム
対象商品:
42267163

部品のかさ上げに使用しました。頑丈そうです。長さも選べるので良かった。

3人が参考にしています
有限会社ニチエイ精巧 様2022-11-20
用途:
機器の回転機構の組立に使用
対象商品:
42267093

一度に50個から100個、使用するのでワンパック2個入、
だけでなくパック数量を増やしてほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2022-04-23
用途:
RC羽ばたきメカギヤーヘッド作成
対象商品:
42266883

上記ギヤーヘッドの構成部であるクランクの軸受けに使った。

2019-12-26
用途:
機器類の面位置合わせに使用
対象商品:
42267005

小型のサイズが豊富に有り、精密感もあって大変満足です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-08-29
用途:
機械組立
対象商品:
42266935

内径は呼び寸法より大きめになっているので安心です。シビアな場合はメーカーサイトで公差を確認した方がよいです。

5人が参考にしています
2021-02-22
用途:
作りは良い
対象商品:
42944176

作りは良いのですが、値段がちょっと高いかな。もう少し安いとこ助かります。

2人が参考にしています
2018-12-15
用途:
トリマーの円切り作業の芯螺子
対象商品:
42266935

こんなモノまで手軽に探し出せるので助かります。作業の質をあげることが出来ました。

1人が参考にしています
2019-02-13
用途:
チークの高さ延長
対象商品:
42267057

ボルトを重ねる等しても足りるのですが、見た目をスマートにしたかったので本商品を使用。もう少し厚みのあるものも売ってほしい。

2018-08-16
用途:
農機具メンテ
対象商品:
42267102

刈り込み機の刃の間のスペーサーを紛失し困っていました。ちょうどモノタロウに同様のものがあり助かりました。

2018-03-12
用途:
ローレットネジの取り付けスペーサーとして使用
対象商品:
42266874

仕上げ精度も表面荒さの程度もほどほどで、安心感のあるスペーサーといえる。

2022-05-10
用途:
機械組み立て、厚み調整
対象商品:
42266874

良い品物なのですが、内径の実寸が商品表示よりも結構大きい(0.1mm強)ようで、組み上げた後にガタつくのがやや気になりました。
公差を商品ページに明記した方が宜しいかと存じます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2017-10-13
用途:
基板のスペーサー
対象商品:
42266874

プリント基板を 都合により2mmとか3mm少し持ち上げて取り付ける用途に使っています。M3ネジ用として購入しましたが ガタも無く取り付きますし、SUS材のためドライバーにくっつくことも無く非常に具合が良いです。ワッシャで代用すると何枚も重ねることになり、信頼性、作業性が問題です。これを使えば簡単に解決します。

1人が参考にしています
2018-01-06
用途:
寸法調整用カラーに
対象商品:
42266962

小さい物ですが、ちゃんと加工されており
値段も手頃で、品質も問題無しだと思います。

三友電工 様2016-08-24
用途:
ラジコンエンジンの位置会わせのため、マウントスペンサーとして使用しました。
対象商品:
42267023

製作精度も良く、安定した搭載ができました。

1人が参考にしています
2018-01-24
用途:
スペーサー治具
対象商品:
42266935

内径の3ミリが表示が3ミリなのに
3.3ミリほどありました。
もう少しでお釈迦になりそうでした。

2人が参考にしています
2015-12-02
用途:
自動車のカラーの代用に
対象商品:
42267163

純正部品は高価なので安価なコチラを使用 まったく問題なし