寸切 荒先(鉄/ユニクロ)のレビュー

平均満足度 4.55 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂
大阪魂
269 / 税込 296
49件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-06
用途:
グランドパッキン押え取付ボルト

ジャストサイズの寸切ボルトがラインナップされていて、加工せずに即取替え出来て、助かりました。

2024-09-18
用途:
一輪車の2輪化

一輪車を2輪化するにあたりホームセンターを訪ねたところ
長さのラインナップが30㎝の次が1mだったので頓挫してました。
適度な長さのボルトが手に入って満足です。

2024-08-27
用途:
除雪機の補強
対象商品:
44330544

適度な長さが選べるので無駄が少ない。製品自体は至って普通だとは思う。

1人が参考にしています
2025-03-15
用途:
機械の修理
対象商品:
44328751

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

2024-03-13
用途:
ソファの結合
対象商品:
42191755

丁度良い長さの物があって、助かりました。
物自体は、普通に良いかと思います。

1人が参考にしています
天神荘 様2023-08-04
用途:
車庫の骨組み
対象商品:
44325127

毎回 こちらを利用させていただいています 12mmもいいですが 十分約にたっています 雪国ですが 必ずこの前ねじを利用して倉庫を建てたりしています 四寸角同士をつないでも 2か所使えますからリーズナブルなアイテムです

2023-02-18
用途:
スタッドボルトに使用。
対象商品:
42190985

エンジンのスタッドボルトに使用。他のネットショップや、近所のホームセンターに売ってなかったので助かりました。

1人が参考にしています
2023-02-03
用途:
コンクリート製品連結用に使用
対象商品:
42193225

今回、いくつかのサイズが必要だったが、必要数を小ロットで無駄なく購入できてよかった。

2022-08-28
用途:
突っ張り棒
対象商品:
44329616

容易に入手できて大変助かります.品物としても問題なく使用出来ています.

2022-05-06
用途:
フライス用の被切削材固定用
対象商品:
42191046

被切削材固定用に使っている。丁度良い長さに簡単に切り落とせるので、重宝している。

2人が参考にしています
2022-04-18
用途:
治具の作成
対象商品:
44325881

たまたまこの径の鉄棒が必要だったのでこちらで代用しました。
安価に手に入り満足です。

1人が参考にしています
エステック株式会社 様2022-01-04
用途:
バイク ベアリングの圧入工具の自作
対象商品:
42834023

バイクのベアリング圧入工具を自作するために購入。このボルトに大型のワッシャを通してナットを締めることでベアリングを圧入した。

グルメ天国社 様2022-01-04
用途:
立て看の支え
対象商品:
44325111

大阪魂がこもった良い商品、風にも負けず看板を支えています。
おかげで客が増えました。

2021-08-10
用途:
治具作成用
対象商品:
44325136

長いものを自分でカットして使う場合、カット部のネジ修正などが面倒なので、適当な長さのものがあると大変助かります。

2021-06-12
用途:
架台の施工
対象商品:
42192333

全ネジカッターを持っていないので、決められた長さで販売されていて長保しています。
カッティング部分も問題なくナットが通りました。

有限会社 八宏 様2021-06-08
用途:
むき出しの天井から照明器具を吊り下げました
対象商品:
44330535

メートル単位でしか販売していないと思っていましたが、5cm単位で選べて好都合でした。
現物もキレイで大満足です。

大木商店 様2022-02-09
用途:
工作物に
対象商品:
44328602

このサイズのボルトはホームセンターで見ないので助かりました。

2021-09-16
用途:
工作機械
対象商品:
44326965

他社製品と変わらず、普通に使えます。お買い得だと思います。

2021-09-13
用途:
ラテラルロッドのターンバックル作るのに使用
対象商品:
44326003

特に問題ありません。
径が太くてちょうど良かったです。

2020-11-09
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
42191457

今までは寸切を切断して使用していたが丁度良い長さのものがあったので重宝している。