- 用途:
- 小型ステンレスタンクの隔壁の配管取付(両側)に使用
- 対象商品:
-
44387156
タンク碧または隔壁が厚い場合はよいのですが、2mm程度厚みのステンレス隔壁にはストレート部が長すぎ、配管の飛び出しが長くなります。ストレート部の長さを選択できるようにしてはいかがですか?また、材質にSUS304またはSUS316製はありませんか?
5人が参考にしています
- 用途:
- 設備組立時
- 対象商品:
-
44387183
品質も良く問題無く組立できました。
今後も利用したいと思います。
4人が参考にしています
- 用途:
- 水槽タンクからの排水部に使用
- 対象商品:
-
44387174
水漏れの発生もなく特に問題なく使用できています。
価格がもう少し安ければ言うことなし!
1人が参考にしています
- 用途:
- 水槽からの取出し
- 対象商品:
-
44387192
寸法が長いので、両方からねじ込みが出来るので便利です。
1人が参考にしています
- 用途:
- 既存水タンクに取水口取り付け。
- 対象商品:
-
44387156
当社で使用しているFRPタンクに軽微な加工でしっかり取り付けでき助かりました。今後も購入させてもらいます。
- 用途:
- FRP水槽からのポンプ排出口に使用
- 対象商品:
-
44387165
ごく普通、問題無く想像していたとおりの商品でした。
- 用途:
- FRP受水槽からの取り出し口として使用
- 対象商品:
-
44387174
非常によい
1人が参考にしています