パイプクリーナーのレビュー

平均満足度 4.50 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイプクリーナー カクダイ
カクダイ
4,998 / 税込 5,498
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-24
用途:
家事など日常に
対象商品:
44398471

同じカクダイのパイプクリーナーの5mのものは直径5.5mmのスプリングワイヤーで細く、こちらの7.5mの直径は9mmあるのでしなやかでも強力な感じです。全長7.5mでも実際使用したら4.3mで先に行かなくなり、そこで何度か出し入れしたりハンドルを回したりして解消することが出来ました。水を溜めた状態で行ったほうがスムーズに行くように感じました。実際詰まりが解消されたとき水が流れ出したのでうまくいきました。すぐれていますが、すぐ洗って乾かし、さび止めをふきつけておきました。

大勝建設有限会社 様2022-02-22
用途:
汚水管のつまり解消の為
対象商品:
44398487

しっかりしたワイヤーで作業も問題なく除去できました

スガワラ 様2021-04-13
用途:
排水パイプのつまり
対象商品:
44398487

可も不可もなくそれなりに使えます。
しつこい詰まりはなかなか時間を要します。

3人が参考にしています
2021-09-11
用途:
屋外配管の詰まり修理
対象商品:
44398471

ワイヤーは太くてしっかりしていたが、回転が難しいです。

1人が参考にしています
鏡神社 様2024-01-02
用途:
太さ分硬い
対象商品:
44398471

ワイアーの太い分腰の強い硬さがあって曲がりにくい。大きなカーブ部分は押し込めるが小さなパイプには不向きである。表面処理(亜鉛メッキ)が薄いのか一度使用しただけで錆びだらけになった。

2人が参考にしています
2018-11-29
用途:
屋外排水のつまり
対象商品:
44398471

ツンツン、ツンツン、突くこと30分。
詰まってしまい 全く流れなかった排水口が見事に貫通し、油汚れの大きな塊が取れました!嬉しい以外の何ものでもありません。優れものです。

6人が参考にしています
2018-04-28
用途:
湧き水のホース内清掃
対象商品:
44398487

名水の湧き水をひいている配管(ホース)の詰まり時の清掃用です。径の太さから見ると、妥当な金額だと思います。発送の梱包はもっと簡易的でよいと思います。

1人が参考にしています
2016-08-24
用途:
排水管の詰まり
対象商品:
44398471

近くの商店には長いパイプクリーナーは在庫がなく、いろいろ検索してここのHPに出会いました。値段も手頃で発送も迅速で助かりました。早速使用して詰まりが改善されました。

2人が参考にしています
2016-09-29
用途:
排水溝のつまり除去
対象商品:
44398471

太さ、重量と長さが作業にちょうどよかった。業者を呼ばずに対処できる。
とても良い。

2人が参考にしています
2014-10-04
用途:
排水管洗浄に使用
対象商品:
44398471

排水管洗浄に使用。排水管は約3mで、3箇所で90度に曲がっていますが、このパイプクリーナーで貫通して洗浄することができました。

9人が参考にしています