DCS 切換カバースイッチのレビュー

平均満足度 4.73 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DCS 切換カバースイッチ 日東工業
日東工業
3,198 / 税込 3,518
カバーは封印可能です。 【用途】回路の切替
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-03
用途:
真空蒸着装置
対象商品:
45166387

3相、60Aの切換スイッチですが、3系統を並列接続して蒸着源の許容電流180Aの切り換えに使用しています

moritonサービス 様2023-01-29
用途:
商用電気と自家発電の切り替え
対象商品:
45166301

とても安価で、品質も良い商品でとても満足してます。

小田電工 様2022-03-23
用途:
ソーラーパネルの切り替えスイッチに使用
対象商品:
45166292

ソーラーパネルの電源を、分岐するために購入
切り替えスイッチの中央にストッパーが有るのが非常に良いです。スイッチカバーがちょっとひじゃくなので、もっと強ければ満点です。

2020-12-12
用途:
商用と自家発電の電源切換
対象商品:
45166362

とてもしっかりした作りで操作性も良く、安心して使える製品だと思います。

1人が参考にしています
若菜産業 様2020-07-06
用途:
100Vモーターに使用
対象商品:
45166292

単相100Vモーターの正逆回転に使用しております。ギヤーポンプに使用しておりますが、硬い物が詰まった時にワンタッチで逆転出来るのでとても便利になりました。

1人が参考にしています
株式会社ウッズ 様2020-10-06
用途:
発電機と商用の電源切替。
対象商品:
45166292

思ったより、コンパクトで使いやすく、構造が単純なので壊れにくいと思います。

2020-07-11
用途:
発電機の切り替えスイッチとして使用
対象商品:
45166387

納品も早く早速取付できました。これからの稲刈り前につけれたことにまんぞくしています

2020-03-14
用途:
太陽光発電と、商用電力との切替用。
対象商品:
45166292

サンプル購入しました。しっかり使えそうです。エアコン用は一回り大きいのを採用予定

1人が参考にしています
2020-06-10
用途:
キャンピングカーの電源切り替え
対象商品:
45166292

AC入力切り替えに使用
作りがシンプルで間違えなく操作しやすい、

2019-12-25
用途:
電動機の正転、逆転切り替え器として使用。
対象商品:
45166292

右と左、どちらでも良いがスイッチの内部(例えば台座裏面)で相の入れ替えがなされている状態の構造のシリーズを販売出来ませんか?

1人が参考にしています
2019-06-19
用途:
自家発電と北海道電力の切り替え
対象商品:
45166292

冷蔵庫、パソコン、トイレ温水洗浄機などの電源を自家発電と北海道電力との切り替えに使用しております
特に冷蔵庫は瞬時に切り替えることができるので大変良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2019-08-12
用途:
ソーラー発電切替用に使用しています。
対象商品:
45166292

カバー側面の左右に表示ラベルを差し込むポケットを追加して欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-07-02
用途:
商用と独立電源の切替に
対象商品:
45166292

サイズとコンパクトで必要な用途に十分うかえそうです。

1人が参考にしています
2019-03-08
用途:
非常電源切替スイッチ
対象商品:
45166301

非常電源切替スイッチですので、もう少し小さくても良かったのですが、あえて此のタイプして良かったと思って居ります。
大きさも手ごろで切替の手応えも良く大満足してます。

1人が参考にしています
2019-02-02
用途:
負荷装置の電源供給切替用
対象商品:
45166301

マグネットやインターロックを組まなくても確実に断接できるので大変便利です。スイッチレバーの位置が何なのか記名表示できるとさらに使い勝手が向上します。

1人が参考にしています
2019-08-15
用途:
発電機との切り替えに
対象商品:
45166362

必要時にしっかり作動できそうな、安心できる商品だと思います。

2019-03-04
用途:
船の改装
対象商品:
45166292

船のバッテリー上がり防止の切り替え用として使用する予定ですが、電流が多く流れるので様子を見ながら使用予定です。

1人が参考にしています
2018-10-08
用途:
分電盤切り替え
対象商品:
45166292

停電時の発電機からの切り替えに使いました。台風後の停電で発電機から屋内へ電気を送るのに分電盤のブレーカーから必要な部屋の線を外して結線するのに結構時間がかかるのでブレーカーから線をだして切り替えスイッチで簡単に発電機の電力を供給できるようにしました。ただ、20Aにしておけば良かったと後悔しています。近いうちに交換します。

Knet 様2018-09-28
用途:
商用100Vとソーラー非常電源の切り替えに使いました
対象商品:
45166292

商品は解りやすく、安全性も高く、配線にも便利でした。

井澤農場 様2018-09-27
用途:
停電の時に北電の回線から自家発電に切り替えるのに買いました。
対象商品:
45166362

商用電源と干渉することなく、安心して使用できます。