- 用途:
- モーターの正転・逆転制御に使用。
- 対象商品:
-
45166362
目的どおりに使用できた。特に改善点等はありません。
- 用途:
- お祭りの電気をACからDCへの切換に
- 対象商品:
-
45166292
少し小型ですが、取り付けスペースにぴったりで良かったです
1人が参考にしています
- 用途:
- 配線工事点検時
- 対象商品:
-
45166292
メーカーが信頼でき、性能的にも安心安全です。価格的にも満足しています。
- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
-
45166292
ソーラー発電の切り替えに使っています。次回も購入します。
- 用途:
- 商用電源と電池の切り替え
- 対象商品:
-
45166292
クリック感も良く、希望通りの商品でした。思ったより小型で使いやすいです。
- 用途:
- 蓄電システム切り替え
- 対象商品:
-
45166387
商用電源と自作蓄電システムの切り替えに購入しました。
設置には資格が必要と思います。
近日中に商用の主ブレーカーが撤去されるため同位置へ設置予定です。
- 用途:
- 遊具のモーター極性切り替え
- 対象商品:
-
45166335
切り替えスイッチで小型小容量が欲しかった。手軽に利用できて良かった。
- 用途:
- 削り節
- 対象商品:
-
45166335
使用していた切り替えスイッチが古くなったため交換。これからは安心して使用できます。
2人が参考にしています
- 用途:
- 太陽光発電で発電した100Vと購入電力をこの商品で分けています
- 対象商品:
-
45166292
今まではコンセントを差し替えて使っていましたがこれを使って楽になりました
1人が参考にしています
- 用途:
- 太陽光発電装置の作成
- 対象商品:
-
45166301
国内に他に同様のスイッチが見あたりませんでしたので購入しました。
中国製品も購入しましたが、怪しげな商品がおくられてきたため、廃棄しました。
3人が参考にしています
- 用途:
- 切り替えスイッチとして使用
- 対象商品:
-
45166301
本体固定ビスを付属してくれると、助かります。
1人が参考にしています
- 用途:
- バッテリーのメインとサブの切替
- 対象商品:
-
45166292
予定通りの性能でしたがもう少し高さが低ければ良かったのですがほぼ満足です
1人が参考にしています
- 用途:
- キャンピングカーの外部入力とジェネレーター入力の切替器として使用
- 対象商品:
-
45166301
コンパクトであり、構造も簡潔なので簡単に設置できます。
1人が参考にしています
- 用途:
- 非常用発電系と商用電源との切り替え
- 対象商品:
-
45166387
取付やすかった。まだ本稼働していないので
1人が参考にしています
- 用途:
- 倉庫の照明スイッチ
- 対象商品:
-
45166292
想像以上に小さかく、粗悪な感じがした。サイズに記載もした方が良いと思います。
- 用途:
- 電源の切り替え
- 対象商品:
-
45166292
市内のホームセンターに無かったので助かりました
- 用途:
- 太陽光発電の屋内配線にて使用する。
- 対象商品:
-
45166301
品質も良く使いやすい。
1人が参考にしています
- 用途:
- 雪捨て用運搬台車
- 対象商品:
-
45166292
バッテリー動力の運搬車(自作)を 本スイッチを使用して前進、後退させるため。残る作業はタイヤにチエーンを巻きつけるのみ。
1人が参考にしています
- 用途:
- 太陽光発電設備に使用
- 対象商品:
-
45166292
通販で手に入れたく色々探しましたがモノタロウさんで扱っていて、金額も適切で最高です! 今後も商品種類の確保をよろしくお願いいたします!
- 用途:
- ポンプ制御
- 対象商品:
-
45166335
便利です。ホームセンターには無。助かります。